作者:Digi-Key工程师 Robert Fay
Digi-Key的客户经常来电或留言求助,称其未能在我们的网站上找到特定规格的零件。我们发现,很多时候是因为客户没有按正确的规格查找零件。电容就是一个典型的例子。在Digi-Key网站页面中,电容是按pF(皮法)或µF(微法)排列的。但在实际使用时,电容往往以nF(纳法)或F(法拉)为单位。在这种情况下,Digi-Key计算器就可以派上用场了。使用电容转换计算器时,您只需按下按钮,即可实现值的转换。
另一个广受客户好评的计算器是电池续航时间计算器。一般来说,电池续航时间是基于额定电流来计算的,以毫安时(mAh)为单位。安培是一个电流单位,用于计量流向负载的电流。电池续航时间或电池容量可通过电池的额定输入电流和电路的负载电流计算得出。负载电流越小,电池续航时间就越长,反之亦然。可通过以下公式以数学方法计算电池的容量:
电池续航时间(h)=电池容量(mAh)/负载电流(mA)* 0.70
注意:系数0.7是针对可能影响电池续航时间的外部因素而抽象出的折损系数。
另一个工具是电阻色码计算器,可帮助确定您电路板上通孔式电阻的电阻值。Digi-Key计算器适用于四环、五环或六环电阻。
下表是标准四环色码图表。

除此之外,我们还为客户提供了许多其他的实用计算器。
您可以将Digi-Key计算器当作快捷、易用的工具。别忘了把本页添加到书签,便于日后使用哦!