作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng
Digi-Key电离器
电离器(也称静电电离器或静电消除器)可用于消除空气并中和器件表面的静电电荷。电离器的工作原理是将正负离子送入空气中。这些离子可以附着在空气中和表面上电性相反的带电粒子上。一旦离子到达工作站和设备的表面,积累的静电就会被中和。其中一些粒子还可以附着在最近的墙壁或天花板上。
为什么要使用电离器?
电离器本身可以中和静电,如果你从事电子和组件相关工作的话,这是一个很方便的工具。许多电子组件对极少量的静电都很敏感。该工具以及其他电子工作区必要条件可确保组件的安全。电离器可在小型空间或单个工作站中工作,以提高效率。由于电离器可以清除空气中的微粒,因此也被视为一种空气净化器,在家庭中使用时不需要中和静电。
为什么要使用电离器而不是普通的空气净化器?
虽然它们都被视为空气净化器,但很难将它们进行比较。只能进行一些小层面比较,不过得出的结果是它们可以一起工作。电离器不使用过滤器,因此无需购买和更换过滤器,但普通的空气净化器则需要维护过滤器。但这样的缺点是,电离器粒子会粘附在表面上,需要进行清洁。你可以擦拭表面、使用带电板收集或与普通的空气净化器搭配使用,以便将粒子收集到过滤器中。电离器通常比普通空气净化器的功率更高。有些公司将电离器和空气净化器组合在一个单元中。
电离器的一个重要问题是它们会产生臭氧,这显然并不是我们想要的。正因如此,加州空气资源委员会(CARB)制定了臭氧排放量为百万分之0.05(ppm)的标准。任何不符合此标准的器件都会产生更大的伤害。这也是将电离器和空气净化器结合使用的原因,这样可以更快地清除空气中的微粒。
为确定臭氧排放量,我们以来自SCS的9110-NO台式电离器为例:

我们需要在规格书中查找臭氧的信息。
臭氧水平见9110-NO规格书第4页:

如你所见,9110-NO的臭氧水平低于0.05 ppm。
电离器类型:
目前有几种不同类型的电离器,它们适用于不同的情况。
台式电离器——上述来自SCS的9110-NO就是标准的台式电离器,适用于工作站。它们将中和桌子和任何工具或设备上的静电。但并不适用于全尺寸房间。台式电离器还包括便携式或壁挂式。
悬挂式电离器——悬挂式电离器用于放置在工作站顶部或用作进入房间的离子花洒。这些电离器常见于许多电子实验室中;当一名工作人员进来时,可使用电离器将离子喷洒在身上,中和衣服上的静电,并将粒子送到地面。
电离器风枪——顾名思义,它可以在需要的地方射出电离空气。
底座安装电离器——用于自动化生产线中,可中和某些敏感组件会经过的地方。松下(Panasonic)的ER-X032电离器提供说明其工作原理的清晰图片。