【得捷“芯”体验】NXP车规级芯片S32K312之CAN总线通信测试
在汽车电子领域,CAN总线作为核心通信链路,其稳定性直接决定整车控制单元的可靠性。NXP S32K312作为一款高性价比车规级MCU,集成6路FlexCAN模块并支持CAN FD,广泛应用于车身控制、动力系统等场景。本次通过回环测试验证S32K312 CAN模块的收发逻辑、波特率适配及稳定性,为车载ECU开发提供实测参考。测试前期完成环境搭建,在得捷上采购了S32K312NHT0MPBST这个性价比较高的芯片结合手上剩下的TJA1051T与SIT1021,参照官方的Demo画了一个PCB,板子上留有 CAN,LIN等收发接口。
软件采用S32DS v3.6.2 IDE,搭配RTD SDK v6.0.0,确保工具链与芯片固件兼容,避免MCAL组件版本冲突。硬件连接采用CAN1发,CAN2收,将CAN1,CAN2连接在一起,然后将CAN tools的 TX与RX接到总线上面。
我是按照以下步骤进行的:首先是S32DA IDE完成FlexCAN模块配置,在S32DS中配置CAN0引脚PTA6(RX)、PTA7(TX)为ALT3复用功能,配置CAN5 引进PTC26(RX) PTC27(TX)配置CAN复用。选用PLL0_PHI1作为时钟源,分频后设置波特率为500Kbps,开启TDC功能并配置TdcOffset为20、TdcFilterWindow为10,补偿信号延迟;其次编写测试代码,初始化CAN模块、配置消息缓冲区(MB),设置接收中断回调函数,定义测试数据帧(ID为0x123,数据长度8字节);最后启动测试,发送数据并通过中断回调读取接收数据,对比收发一致性。
测试结果显示,S32K312 CAN模块稳定运行,连续发送10000帧标准帧与扩展帧数据无丢帧、无错帧,收发数据完全一致,帧间隔稳定在2ms,符合车规级通信要求。针对常见问题进行排查,确认未出现初始化失败、数据帧类型错误等异常,TDC功能正常发挥作用,有效补偿信号延迟。
测试中需注意的是:波特率配置需满足TSEG参数要求,避免因计算错误导致通信异常。
综上,NXP S32K312的FlexCAN模块性能稳定,收发逻辑可靠,完全满足车载CAN总线通信的车规级要求。本次测试方案简洁易复现,可作为S32K312 CAN模块开发的基础测试参考,为后续多节点通信、压力测试及实际车载场景应用奠定基础。