Raspberry Pi5对比Pi 4B硬件配置对比

:tropical_drink: 本节主要介绍Raspberry Pi 5 4GB开发板改进的主要几个点,并使用查看系统信息。

硬件对比

:soft_ice_cream: 更强的处理器

左侧是4B的处理器BCM2711,右侧是树莓派5搭载的BCM2712芯片,使用台积电的16nm工艺制造,采用ARM Cortex-A76内核四核心处理器,主频也从1.8GHzt提升到2.4GHz,我的4GB版本是C1步进版,最右侧是最新的16GB和2GB版本采用D0步进,据说移除了部分没啥用的功能,芯片面积进一步缩小,带来的是功耗的可能略有降低。

:movie_camera: 更快的显示GPU

GPU部分由4B的500MHz主频VideoCore VI,提升为800MHz的 VideoCore VII ,用于图形处理的专用硬件,用于图形加速包括视频解码和显示等。带来变化包括:

  • 支持 OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 4Kp60 HEVC 解码器
  • 三屏显示,包括双4K60fps+1080P

:chequered_flag: 接口重构

接口部分相比较4B也有不小的变化:

  • 双端口PD接口,带供电功能
  • 新增PCIe 2.0接口,虽然只是单通道x1,但可以更方便的外接M.2接口的SSD了
  • 摄像头CSI/DSI接口座尺寸更小的15Pin,而不是4B的22Pin,并新增到两个,支持双路输入,支持8K30fps,可连接两个摄像头和DSI显示器或者混合使用
  • 两个micro HDMI接口之间增加了一个很小的UART连接器,便于调试时候直接跟SoC通讯
  • 新增RTC电池接口,再也不用联网NTP获取时间了
  • 新增专用风扇接口,支持PWM调速盒tacho转速反馈
  • 新增开关机按钮,轻触开机和关机,进入idle待机状态而不是硬件切断供电。
  • 40针的GPIO接口数量没有变化,还是4B的HAT标准,为后续附件连接提供了标准接口

:crescent_moon: 系统信息

此处使用neofetch工具查看系统基本信息

:meat_on_bone: 安装neofetch工具

打开命令行工具,使用下面命令安装

sudo apt-get install neofetch

:laptop:查看具体信息

输入neofetch命令运行,SSH工具或者系统内的命令行都可以