• Preferred Supplier

ERP Power

精选视频

Thermal design part 4 - Best location for mounting an LED driver
Thermal design part 4 - Best location for mounting an LED driver
Thermal design part 3 - Effect of properly fastening the LED driver to the heatsink
Thermal design part 3 - Effect of properly fastening the LED driver to the heatsink
Thermal design part 2 - Effect of local ambient air temperature (Ta) on Case Temperature (Tc)
Thermal design part 2 - Effect of local ambient air temperature (Ta) on Case Temperature (Tc)
Thermal design part 1 - How to make the best contact with the LED driver
Thermal design part 1 - How to make the best contact with the LED driver
查看全部

关于 ERP Power

ERP 创立于 2004 年,为建筑、商业和工业应用设计和制造节能型 LED 驱动器电源电子器件。ERP 的产品外形小巧,功能强大,集行业领先的紧凑尺寸、嵌入式智能、广泛调光器兼容性、高性价比和高能效优势于一体。ERP 总部位于美国加州穆尔帕克,拥有通过 ISO 9001 认证的制造工厂,为设计、采购、生产和测试提供了可靠的质量保证。

ERP Power 的 LED 驱动器小巧、智能和高效。ERP 驱动器的高功率密度使得我们的电源尺寸要比竞争对手小 20%。小巧的尺寸给机电工程师带了灵活性,设计时不用考虑电源的尺寸,让能够获奖的、创新型照明灯具设计梦想成真。幸运的是,我们已经在为许多业内领先的照明灯具提供内部电源。

ERP 认为 LED 驱动器就是智能的所在,能够嵌入智能进行照明控制,管理氛围和优化节能效果。ERP 驱动器是可编程的,通过将输出参数按照特定 LED 阵列要求调节,可以通过使单个电源用于多个灯具设计,从而帮助我们的客户提升供应链效率。除了照明 - ERP 驱动器还可以通过有线或无线连接与各种传感器集成 - 充当接入物联网(IoT)应用的主干设备。我们称之为“灯联网”。