RMB | USD
Image of Wio Terminal banner

Digi-Key再度联乘Seeed推出 Wio Terminal开发套件,功能强大!

Digi-Key和SEEED 矽递科技在2020年再度联手,推出了Wio Terminal套件,在9月2日至11月7日,200+免费套件将通过多种途径送出。积分换领、直播抽奖、限免优惠,还有专家精妙的视频/直播课程讲解,带你走进Wio Terminal套件的探索之旅!

【Wio Terminal套件概览】

Image of Wio Terminal

Wio Terminal 基于SAMD51的微控制器,由 Realtek RTL8720DN 提供无线连接,与Arduino和MicroPython兼容。它的运行速度为 120MHz (最高可达200MHz), 具有4MB 外部闪存和 192KB RAM。

该开发套件同时支持蓝牙和Wi-Fi,为物联网项目提供了骨架。Wio Terminal自身配有一个 2.4" LCD屏幕、板载IMU(LIS3DHTR)、麦克风、蜂鸣器、microSD卡槽、光传感器和红外发射器(IR 940nm)

最重要的是它还有两个用于Grove生态系统 的多功能Grove端口和40个Raspberry Pi兼容的GPIO引脚,用于支持更多附加组件。

Image of Wio Terminal Callouts Image of Wio Terminal Tags Image of Wio Terminal applications

【加倍惊喜】

每份送出的Wio Terminal套件,将加送2021得捷台历一份!

【视频课程时间表】

下面是视频时间表

视频/直播主题 播出日期:
Digi-Key X Seeed : 初见! Wio Terminal 9月2日
了解Wio Terminal开源掌机 9月9日
如何让 Wio terminal 和Grove感知世界 9月16日
利用Wio Terminal 做一个红外遥控控制电视机 9月23日
利用Wio Terminal做一个智能花园监控系统 10月1日
利用Wio Terminal实现USB Client和FreeRTOS 10月7日

【直播回馈】

怕抢不到套件,但又想带一套回家试试?
这次Digi-Key还特别提供了直播限免回馈活动!

到Digi-Key官网购买Wio Terminal 套件,并在直播中扫码登记,填写回馈活动表单登记订单号码,以及购买日期和时间,即可领取Wio Terminal套件的回馈(¥265.8)。名额共50位,如登记人数多于50位,则以抽奖形式选出(名单将于11月11日微信推文内公布)

【早鸟优惠】

只要在9月2日至11月6日,直播开始前生成订单,再加送神秘好礼一份和500微信会员积分!

Wio Terminal 套件建议搭配:

Image of Grove DHT11 1597-1124-ND Grove DHT11 湿度/温度传感器 Buy Now
Image of Grove CD4060B LMV324 1597-101020753-ND Grove CD4060B LMV324 水质传感器 Buy Now

*温馨提示:

  • 登记表单在直播当天发出,不能提前登记。
  • 如登记人数超过限定数量,会以抽奖形式抽出可得到回馈的幸运儿。
  • 套件回馈由第三方公司代办,幸运儿需回复相关模板消息确认。

更多活动详情、条款及细节,请到我们微信公众号了解。

Image of QR Code