RMB | USD

Image of FPGA Promotion Banner

学FPGA,还送开发板!FPGA精益大学堂开课啦!

如今大家都知道FPGA技术很吸引,但真的动手一试,总感觉有点易学难精。市面上的FPGA开发工具也越来越多,怎么选?怎么用?如何能够上手快?学得精?别急,Digi-Key来帮你!

FPGA精益大学堂开课

Digi-Key这次与Seeed再度合作,为大家优先介绍一款,可定制的轻量级边缘加速平台,Spartan Edge Accelerator Board(简称SEA Board)

↓↓↓

Image of Seeed's Spartan Edge Accelerator Board

与此同时,Digi-Key很荣幸的邀请到,东南大学和西南交通大学知名教授团队,通过12节视频公开课,详解FPGA开发技巧与创新应用,带你走进FPGA的精彩世界。公开课的主题如下:

Image of Southeast University and Southwest Jiaotong University

序号 课堂主题 说明
1 SEA Board的由来 理念,为什么要设计这个平台,以体育场和东南PLD竞赛为例介绍
2 什么是SEA Board? FPGA对创客的意义,图像低延时视频说明FPGA低延时,计算加速,IO扩展等特点
3 如何使用SEA Board 介绍SEA Board的各种开发方式, Arduino IDE开发,micro python,FPGA开发。
4 自制一个游戏机 通过制作游戏模拟器,让用户实现俄罗斯方块等经典游戏,吸引用户对FPGA的兴趣。
5 搭建你的数字积木 结合《数字积木》一书,讲解入门逻辑基本概念,学习74系列IP和数字逻辑知识。
6 FPGA的细胞(LUT)精修 介绍FPGA原理和结构,了解FPGA的逻辑门关系。
7 FPGA加持的IoT平台 介绍传感器数据链接AWS功能,ESP32wifi以及和FPGA通信通路和FPGA的IO扩展。
8 保护你的物联网数据 使用SEA实现SHA-256加密算法,介绍FPGA硬件加速的优势,实现物联网数据加密。
9 自制RISC CPU入门 介绍RISC CPU的基本运行方式,实现SEA Board制作入门RISC CPU过程。
10 电子仪器的原理 利用FPGA实现示波器/信号发生器/AD/DA,以及基本数字信号处理。
11 图像处理芯片的原理 利用FPGA实现视觉颜色和形状识别,mipi摄像头输入和HDMI图像输出功能。
12 工业设备异常振动检测 采用SEA Board作为边缘IoT节点,利用神经网络与自学习()算法,通过采集振动信息实时监测设备运行状况。

我们将这12节FPGA视频公开课,浓缩为4期精华视频,再加上2期FPGA专家访谈,整合为6期【FPGA精益大学堂】。从5月20日至6月30日,在Digi-Key微信公众号中陆续播出,所有观看视频的学员,还会获得双重抽奖机会,赢取【SEA Board】一套,或是【电子设计开发精品图书】一本

每周只需10分钟,就能随名师教授畅游FPGA世界,还有免费大奖等你拿,机会在眼前,千万别错过!

看视频课程,赢FPGA开发板

在5月20日至6月30日期间,每周在Digi-Key微信公众号打卡看视频,每看完一个【FPGA精益大学堂】视频,就可获得100会员积分,看完全部6个视频即可参加抽奖,免费赢取一块FPGA开发板,共有10块SEA Board整装待发!

【FPGA精益大学堂】视频课时间表如下

设置好闹钟,不要错过

5月20日 大咖在DK—FPGA 简介与定位
5月27日 大咖在DK—Spartan Edge Accelerator (SEA) Board 简介与 应用范例
6月3日 FPGA 教授开讲 第1-3课
6月10日 FPGA 教授开讲 第4-6课
6月17日 FPGA 教授开讲 第7-9课
6月24日 FPGA 教授开讲 第10-12课

最后抽奖活动链接将在6月24日最后一期视频推文中公布,敬请关注!

打卡挣积分,好书送到家

除了免费的FPGA开发板,我们还为小伙伴们准备了另一份惊喜!
从第三周(6月3日)开始的视频课程页面内,会各有3条问答题,答中者将参加【好书大抽奖】,有机会得到汤勇明教授编写的《搭建你的数字积木--数字电路与逻辑设计》一书*,每周抽取5名幸运者,4周共送出20本精彩图书。

Image of Digital Circuit and Logic

担心名额太少怕抽不到好书?来!还有另一法子!

只要你有1,000会员积分,即可在指定时间到积分商城换领《搭建你的数字积木--数字电路与逻辑设计》一本,图书将在6月30日中午12点上架,名额50本!先到先得!活动结果将在7月8日微信推文内公布!

开讲嘉宾介绍

Image of 汤勇明

汤勇明

毕业于东南大学电子科学与工程学院,博士,研究员。现任东南大学电子科学与工程学院党委书记,国际信息显示协会(SID)北京分会屏显电子学技术委员会主席,中国真空学会会员。东南大学PLD设计竞赛和全国FPGA创新设计竞赛发起人。曾主持东南大学电子科学与技术本科专业建设,主持编写教材1部。先后参与完成国家重点基础研究发展(973)计划项目,国家高技术发展(863)计划项目。先后获得国家教学成果二等奖,江苏省科技进步一等奖等奖项。

Image of 邸志雄

邸志雄

博士,硕士研究生导师,西南交通大学信息学院电子工程系副系主任。CCF会员、中国图象图形学学会军民融合专委会成员、新工科联盟“可定制计算”专委会成员。研究方向为高性能图像编解码芯片技术研究、AI布局布线算法研究。近年来主持国家自然科学基金青年项目、四川省科技厅项高新重点项目等项目,参与完成了我国自主研制的首颗宇航级高速图像压缩芯片“雅芯-天图”。指导硕士生和本科生多次获得全国研电赛集成电路专项赛、全国大学生集成电路创新创业大赛、集成电路设计EDA精英挑战赛、全国大学生FPGA创新设计竞赛等国家级奖项。

Image of Crail Lyu

Crail Lyu

深圳矽递科技股份有限公司,Seeed Technology Co.,Ltd
产品市场经理,Product Marketing Manager

*《数字电路与逻辑设计》 简介

作者:汤勇明
出版:清华大学出版社

本书系统论述了数字电路与逻辑设计的理论、方法与实践技术。全书基于Verilog HDL与Vivado开发环境,共18章,详尽介绍了如下内容: 逻辑设计与Vivado基础、布尔代数与Verilog HDL基础、组合逻辑电路设计基础、时序逻辑电路设计基础、有限状态机设计基础、逻辑设计工程技术基础、Vivado数字积木流程、串行通信接口控制器、RAM接口控制器、字符点阵显示模块接口控制器、VGA接口控制器、数字图像采集、数字逻辑系统设计案例、单周期CPU设计案例、数字信号处理设计案例(FIR)、数字图像处理设计案例、大学生FPGA设计案例以及Xilinx资源导读。

为便于教师和广大读者学习与动手实践,本书配套提供了教学课件、教学视频及程序代码等教学资源。

本书适合作为普通高等院校电子信息类、电气信息类、自动化类专业的本科生教材,也可作为相关专业研究生参考教材,并适合作为电子与电气工程技术领域的科研工程技术人员的参考用书。

更多活动详情和条款及细节,请到我们微信公众号了解。

Image of QR Code