Sentrius™ IG60 无线物联网网关
Ezurio 的 IG60 通过无线方式安全收集可使用的物联网情报
Ezurio 的 Sentrius IG60 无线物联网网关可将 Bluetooth® 传感器和传统串行设备连接到云端。IG60 利用 Ezurio的 60 系列系统级模块 (SOM) 通过信任链安全架构提供卓越的企业级 Wi-Fi 性能以及蓝牙 5 和企业级安全性。IG60 可通过蓝牙 5、以太网、串行 (RS-232/422/485)、SD micro 或 USB 安全收集数据,并通过高性能 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi 将其发送到云端。它还包括一个 Cortex® A5 应用处理器和板载加密引擎,符合 FCC、CE 和 IC 监管要求,并符合 Bluetooth SIG 的要求。
IG60 有两种版本,一种使用 AWS IoT Greengrass 基于轻松安全集成 Amazon Web Services (AWS) IoT 而构建,另一种基于 Ezurio 的 Linux 环境。
预配置用于 AWS Greengrass 的 IG60 可以通过高性能 Wi-Fi 轻松将串行设备或蓝牙传感器连接到 AWS Greengrass 边缘,从而加快了应用程序推向市场的速度。Ezurio 的预配置 AWS Greengrass 沙箱在最前端具有安全性和稳定性,其中包括基于硬件信任根的安全固件和三年的无线安全更新。随附的智能手机应用程序可帮助将 IG60 连接到本地 Wi-Fi 网络、进行调试以及直接连接到客户的 AWS 环境。
基于 Linux 的 IG60 可以用作产品的主要平台,提供功能丰富的基础和完整的开发生态系统,从而可以加快设计的上市速度。基于 Ezurio 的 IG60 包括 Ezurio 的 Linux 板支持包 (BSP)、Eclipse IDE 支持和可自定义的 SDK,均由 Ezurio 长期支持。
基于 Ezurio 的 60 系列和 BL654、从 Bluetooth 5 传感器捕获数据、添加云管理的边缘智能并通过 802.11ac Wi-Fi 无线连接发送至云端。IG60-BL654 通过基于 Ezurio的 BL654(Nordic 的 nRF52840)的专用 Bluetooth 5 协处理器扩展了 IG60 系列。通过直接在 IG60 上运行和管理 Nordic SoftDevice SDK、Zephyr、FreeRTOS 或 Ezurio smartBASIC 应用程序,优化从传感器到云端的数据传输。
- 预集成的 AWS Greengrass 和调试用移动应用
- 用 Python 编写无线物联网应用程序脚本的完整 SDK
- 基于应用程序映像的完全保护硬件信任根
- 3 年的无线安全更新
- Ezurio 的 Linux BSP
- Eclipse IDE 支持
- 可定制 SDK
- Ezurio 长期供货
- 出色的 Wi-Fi 性能:2 x 2 MU-MIMO,可实现更稳定可靠的连接
- 多种连接方式:Wi-Fi、蓝牙 5、以太网、串行和 USB
- 信任链安全架构:在每一层进行签名和加密以保护设备
- 业界领先的支持:对应用程序提供全球 Tier 2 和 FAE 支持
- 机器状态监测
- 工业设备和传感器
- 医疗保健和医疗设备