Digi-Key Electronics 推出 API 解决方案计算器和电子书,帮助您了解如何简化采购流程并节省成本
美国 , 明尼苏达 , 锡夫里弗福尔斯市 - 2020 年 03 月 31 日
全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 宣布推出一本免费电子书,其中详细了介绍导入应用编程接口 (API) 解决方案的好处。与此同时还推出一个新的 ROI 计算器,用于计算导入 API 可以获得的投资回报。
Digi-Key 现在推出一本免费的电子书,其中详细介绍了导入 API 解决方案的好处,同时推出一个新的 ROI 计算器,用于计算 API 的 ROI。
Digi-Key 的 API 一直以来就为客户提供了一个完整的数字平台,可以让采购流程自动化和简单化,同时为采购、工程和设计团队提供实时产品信息。Digi-Key 的 API 免费使用,可将客户系统与 Digi-Key 系统数字化连接在一起,从而实现自动化的实时产品搜索,并提供价格和可供货数量、报价和订购、条形码、产品变更通知等信息。就已使用 Digi-Key API 计算器的客户来说,导入 API 解决方案平均可节省 50,000 至 100,000 美元的成本。
Digi-Key 高级数字产品经理 Nathan Pray 指出:“在所有形式的电子产品设计和采购流程中,快速及时地获取信息和数据至关重要,而产品上市时间早晚则可能是决定产品是大获成功还是勉强接受的差异所在,由于 Digi-Key 的 API 解决方案通过机器到机器连接实现了自动化,因此可简化采购流程并让采购、工程和设计团队以闪电般的速度接收关键的实时产品信息,从而让客户获得竞争优势。客户使用 Digi-Key 的 API 解决方案后能够更快、更高效地将产品推向市场,既节省了时间,又增加了收入。”
导入 Digi-Key 的 API 后,总部设在加利福尼亚州弗里蒙特的 Sonic Manufacturing Technologies 在短短 5 到 10 天时间就可完成从电路板布局、原型设计和新产品导入 (NPI) 到完全投产的全部内部流程。如此快的上市速度需要数字化采购策略,不仅要能够简化供应链,还要能够支撑良好的内部沟通和协作。Sonic 每周都要订购约 100 万个零件以支持其生产线。通过使用 Digi-Key 的 API 和基于云的采购平台,Sonic 能够在不增加员工的情况下实现 50% 的采购业务自动化。该团队现在能够将精力放在更高价值的活动上,例如为公司每年采购的 60,000 个零件选择最佳货源;与工程设计部门协调;以及保持高水平的客户服务。Sonic 使用 Digi-Key 的 API 和基于云的平台,将下单成本(总到岸成本)从之前的 40 美元降至目前的 9 美元。虽然并非每家公司都能实现 60% 的节省,但对于每年 40 万美元的采购费用来说,即便节省 20% 到 30%,也是一笔不小的资金。
有关 Digi-Key 的 API 解决方案的更多信息,请访问 Digi-Key API 解决方案资源页面。此外,通过阅读这本免费电子书和使用该 ROI 计算器,用户还可以详细估算导入 Digi-Key 的价格和可供货数量以及订购 API 后能为其公司一年节省多少钱。
关于 Digi-Key Electronics
Digi-Key Electronics 总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是一家全球性的获得原厂授权的 B2B 电子元器件综合服务分销商,同时针对原型开发/设计和批量生产提供来自 800 多家优质品牌制造商的一千多万种产品,其中有 220 万种产品现货供应,立即发货。Digi-Key 99.5% 以上的订单当天发货,确保了及时交付。此外,公司还推出了功能强大的 EDI、API 和 XML 解决方案。如需其它信息或查询 Digi-Key 广泛的产品库,请访问 www.digikey.cn 并关注我们的 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn 和微信。
- Digi-Key Electronics 新闻联系人
- Shelli Lissick
- Bellmont Partners
- +1 651 276 6922
- digikey@bellmontpartners.com