PocketBeagle® 开发板现在可通过 Digi-Key 订购
锡夫里弗福尔斯市, 明尼苏达州, 美国 - 2017 年 09 月 22 日
BeagleBoard.org® 的 PocketBeagle® 开发板现通过全球电子元器件综合服务分销商 Digi-Key Electronics 在全球范围内发售。
PocketBeagle® 是一款完整的超微型开源 USB 钥匙扣计算机。PocketBeagle® 采用超低成本的精巧设计,简单易用,是新手和专业人士的理想开发板。
PocketBeagle® 采用 21 mm x 21 mm 的新型 Octavo Systems OSD3358-SM 系统级封装 (SIP),包含 512MB DDR3 RAM、1-GHz ARM Cortex-A8 CPU、2x 200-MHz PRU、ARM Cortex-M3、3D 加速器、电源/电池管理功能和 EEPROM。由于可以单独购买 Octavo SIP,因而无需处理 DDR3 存储器等复杂设计难题,即可将 BeagleBoard.org® BeagleBone® 扩展为任意定制应用,缩短了开发到生产的时间。
-
特性:
- 低成本 Linux 计算机,可大规模扩展
- 可以向在线导师学习各种编程知识
- 开放灵活:让您尽情发挥想象力
- 72 位扩展针座,带有电源和电池 I/O
- 8 个模拟输入
- 44 个数字 I/O 和多个数字接口外设
- microUSB 主机/客户端和 microSD 连接器
-
软件兼容性:
- 针对 BeagleBone® 定制的 Debian GNU/Linux 镜像
- 运行 Node.js 的 Cloud9 IDE,带 BoneScript 库
- 任何无需访问不可用扩展引脚的 BeagleBone Black 软件
如需有关 PocketBeagle® 的详细信息,请访问 Digi-Key 网站。
关于 Digi-Key Electronics
Digi-Key Electronics 总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是一家全球性的 电子元器件综合服务授权分销商,可提供来自 650 多家优质品牌制造商的 600 多万种产品,其中有 130 多万种是现货产品,可立即发货。Digi-Key 还提供众多在线资源,如自动化设计工具、规格书、参考设计、教学文章和视频以及多媒体库等。通过电子邮件、电话和在线客服提供 24/7 技术支持。如需其他信息或查询 Digi-Key 的广泛产品系列,请访问 www.digikey.cn。
- 新闻联系人
- Wai-Chun Chen
- +65 9746 0373
- waichun.chen@gmail.com