MEMS 扬声器的优势

作者:USound

基于 MEMS 的扬声器是一项新技术,挑战了电动和平衡电枢扬声器的既有地位。一个常见问题是:MEMS 扬声器在哪些方面更有优势?本文将尽力回答这个问题。

首先,我们必须将一般优势与应用特定优势区别开来。

MEMS 扬声器的一般优势包括:

  • 无缝集成在电子 PCB 中;实际上,扬声器本身是建构在 PCB 基底上。扬声器可以与无线耳塞、耳机、可穿戴设备等电子设备轻松集成到 PCB 中。

基于 MEMS 的扬声器建构在 PCB 基底上图片图 1:基于 MEMS 的扬声器建构在 PCB 基底上。(图片来源:USound

  • 放大器和 MEMS 扬声器集成在同一 PCB 基底上。USound 提供带有模拟和数字接口的音频模块,这大大缩短了音频产品设计所需的时间。音频模块包括可编程滤波器,通过改变滤波器可以轻松调谐音频。音频模块随附的固件包括不同的滤波器组合,这些组合预先考虑了若干使用场景。

USound 将放大器和 MEMS 扬声器集成在同一 PCB 基底上图片图 2:USound 将放大器和 MEMS 扬声器集成在同一 PCB 基底上。(图片来源:USound)

  • 更低的功耗。尽管与电动扬声器相比,MEMS 扬声器需要更高的电压电平,但总体功耗却更低。由于 MEMS 扬声器固有的高阻抗特性,因此对驱动电流的需求较低。表 1 显示了使用三种不同方法在 94 dB SPL 时在 IEC 耦合器中测得的 MEMS 扬声器驱动电流。另外还包括参考平衡电枢扬声器 (Knowles 26824) 和电动扬声器 (Samsung HS330) 的电流消耗。
测量
USound Ganymede (MEMS)
电流消耗 (mA)
IEC 60268-1 0.28
粉红噪声 0.57
1 kHz 信号 0.11
测量
Knowles 26824 (BA)
电流消耗 (mA)
IEC 60268-1 0.46
粉红噪声 0.76
1 kHz 信号 0.33
测量
Samsung HS330 (ED)
电流消耗 (mA)
IEC 60268-1 1.43
粉红噪声 1.84
1 kHz 信号 1.92

表 1:使用三种不同方法在 94 dB SPL 时测得的 USound MEMS 扬声器驱动电流,并与 Knowles 26824 参考平衡电枢扬声器和 Samsung HS330 电动扬声器进行比较。

低电流消耗使 MEMS 扬声器成为所有无线音频应用(例如真正的无线耳塞)的完美搭配产品。

利用 MEMS 扬声器的容性负载,可以进一步降低其功耗。MEMS 扬声器的电气行为类似于电容器,因此其功耗的主要部分是无功功率,可以在系统中被再次利用。USound 的新型数字功率放大器可以回收很大一部分无功功率。

Knowles 26824 Samsung HS330 Ganymede
有功功率 50.5% 89.9% 7.0%
无功功率 49.5% 10.1% 93%

表 2:Knowles 扬声器、Samsung 耳机和 USound MEMS 扬声器的有功功率与实际功率之比的比较。

应用特定的优势

应用特定的优势必须分成两种主要应用来考虑:

  • 塞耳式应用,即扬声器安装在耳塞中,位于耳道内部。在这种应用中,耳朵仅捕获扬声器发出的声音;外部声音会因为耳塞的密封性而衰减。
  • 自由场应用,扬声器放在耳朵外面,耳朵可以自由捕获来自扬声器以外的其他声源声音。

塞耳式应用的优势

主要优点是整体外形尺寸小。这考虑到扬声器的尺寸以及前后的体积;若与 MEMS 扬声器一起,体积尺寸可以保持最小。图 3 显示了 USB-C 耳塞的 Megaclite 参考设计的末端。

低功耗与小巧的整体外形尺寸相结合,展现了无线耳塞的主要优势:小外形支持使用更大的电池,而更低的功耗意味着消耗的电池电流更少,电池的总续航时间得以延长。

USound 的 Megaclite 参考设计 USB-C 耳塞示意图图 3:USound 的 Megaclite 参考设计 USB-C 耳塞。(图片来源:USound)

USound 的单驱动器 MEMS 扬声器具有大带宽。图 4 显示了中国一家大型音响公司的测试报告,其中将 USound MEMS 耳塞与另外两个顶级品牌进行了比较。结果清楚地表明,单个 MEMS 驱动器即可轻松地与电动和多驱动器平衡电枢配置进行竞争。因此,MEMS 扬声器是实现真无线耳塞的出色技术。低功耗、小外形尺寸和最大可能带宽的结合,为真无线制造商和最终用户带来了空前的优势。

平衡电枢 (BA)、MEMS 和电动扬声器的带宽比较图图 4:平衡电枢 (BA)、MEMS 和电动扬声器的带宽比较。(图片来源:USound)

自由场应用的优势

对于自由场应用,小外形尺寸不适合于全带宽应用。尽管如此,MEMS 扬声器作为高质量高频扬声器具有独特的优势,它在超声频域(最高达 80 kHz)具有扩展的带宽。

小巧的外形适合各种可穿戴应用。2019 年,USound 开始推出用于 AR/VR 眼镜的音频模块,其中包括全数字音频系统。该系统含有一个电动低音扬声器和一个 MEMS 高频扬声器。与单驱动器系统相比,其声音要明亮得多,并且提供一个独特的功能,可将声音集中在用户耳朵周围,同时衰减耳朵附近的音频信号水平(甚至距离非常近),确保良好的私密性。

USound 用于 AR/VR 眼镜的音频模块包括全数字音频系统的示意图图 5:USound 用于 AR/VR 眼镜的音频模块包括了一个全数字音频系统。(图片来源:USound)

另一种利用 MEMS 扬声器纤薄尺寸的应用是在阵列中,例如汽车音响系统。模块化阵列(诸如 USound 的参考设计 Harpalyke)可以直接安装在汽车车顶中,这样汽车中就不必安装庞大笨重的常用高频扬声器。MEMS 音频系统不仅能减少汽车重量和释放车内空间,而且声音常常更清晰、更明亮,因此带来独特的聆听体验。

MEMS 扬声器的纤薄外形图片图 6:MEMS 扬声器的纤薄外形非常适合扬声器阵列,例如汽车信息娱乐系统中的扬声器阵列。(图片来源:USound)

最终考量

MEMS 扬声器是一项新技术,其全部潜力将逐步展现出来。与电动和平衡电枢扬声器相比,该技术已经表现出独特的功能和引人注目的优势。在快速发展的音频市场中,MEMS 技术的早期采用者可以为最终用户提供无与伦比的优势。

最后要说的是,设计人员可以利用 DigiKey 独家分销的 USound MEMS 扬声器和测试板评估套件来直接了解 MEMS 扬声器的能力,并探索其潜在应用。

 

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

USound

USound is a fabless audio company offering high-performance silicon speakers and high-quality sound solutions based on MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technology, safeguarded by over 150 filed patents. With its offices in Graz, Vienna, San Francisco, Shanghai and Shenzhen, USound serves international customers, enabling them to create totally new smart audio applications with MEMS speakers. USound's products are designed to fit seamlessly into earphones, headphones, wearables, and smartphones. With the introduction of innovative MEMS technology, USound is setting new standards in terms of audio experience and low power consumption.