IEC 62368-1针对ICT设备和AV设备的安全标准

作者:CUI Inc 市场营销副总裁 Jeff Schnabel

全新 IEC 62368-1 安全标准的生效日期已经确定,即 2020 年 12 月 20 日。随着该日期的日益临近,本文将介绍新标准背后的主要原则,该标准对于产品认证的意义,以及产品制造商应如何最有效地管理标准转换。

基于 HBSE 的标准

IEC 62368-1 第 2 版不只是简单的标准合并或名称变更,而是有重大意义的新标准,因为它将在北美和欧盟针对 ICT(信息和通信技术)和 AV(音频/视频)设备的产品测试,推行一种新的基于危险防范的模式。为了取代即将弃用的 ICT 设备标准 IEC 60950-1 和 AV 设备标准 IEC 60065,这种新的单一标准将采用完全不同的工程原则和术语。

IEC 技术委员会 TC108 自 2002 年起一直在致力推出 IEC 62368-1 标准,当初促使提议这项举措的原因是,随着时间的推移,新型的平价 ICT 与 AV 设备产品开始用于小型和家庭办公室以及家庭娱乐领域,使得这两类设备之间的界限变得越来越模糊。尽管新标准涵盖的范围相同,但是基于危险防范的安全工程 (HBSE) 原则的采用,标志着标准的重心从过去需要证明产品满足规范的模式发生了转移。

这种单一的协调标准意在打造一种更加面向未来的安全标准,即要求制造商证明他们已考虑了已知危险,并据此构建产品,使之能够在其目标环境中安全使用。此外,IEC 62368-1 希望在设计和评估方面为产品设计人员带来更多灵活性,使他们无需进行频繁、昂贵且繁琐的修订,即可紧跟技术发展。

随着新技术的进步及其带动的新市场的发展,这种单一的协调标准希望为评估新设备安全性提供一个更清晰的框架。正因如此,IEC 60950-1 和 IEC 60065 标准目前涵盖的所有设备都将包括在新标准中,其他产品也将包括在新标准范围内。涵盖的产品类别包括:

  • 计算产品和网络产品:服务器、PC、路由器、笔记本电脑、平板电脑及其电源
  • 消费类电子产品:放大器、家庭影院系统、数码相机、个人音乐播放器
  • 显示屏和显示装置:显示器、电视、数字投影仪
  • 电信产品:网络基础设施设备、无绳电话和手机、电池供电的通信设备
  • 办公设备:复印机、碎纸机
  • 家庭、学校、数据处理中心、商业和专业环境中所用的各种类型音频/视频、信息和通信技术设备

此外,新标准不仅限于产品,还涉及组件和子系统(如适用)。因此,要采购第三方子系统(如电源)的公司将需要确定所需产品是否通过了 IEC 62368-1 标准认证。同样,安装在设备内部的组件(如底座安装式电源)也必须符合该标准,此外还包括随装箱设备一起装运的任何外部电源和适配器

危险和保护措施

如上所述,改用 HBSE 原则表明新标准的重心发生了转移。HBSE 属于安全科学领域,在过去 25 年中一直在不断取得进展,它将产品安全立法转向以性能为导向的思维方法,使其比规定性方法更加灵活且有效。HBSE 的原理是通过确定可对用户造成疼痛或伤害的潜在危险能量源,并提出防止发生这些能量传递的措施建议,来保护设备用户的安全。其基本原理可概括如下:

  • 识别使用的能量源
  • 测量能量源产生的能量级别
  • 判断能量源是否危险
  • 对能量源进行分类
  • 确定能量如何传递给人体
  • 确定适当的保护措施
  • 衡量保护措施的有效性

HBSE 以三块体模型来表示危险和保护措施,该模型解释了能量源、能量传递机制或保护措施和最终用户之间的联系,如下图所示:

HBSE 保护措施和能量传递三块体模型图片

图 1:HBSE 保护措施和能量传递三块体模型(图片来源:CUI Inc.

除了考虑身体伤害,新标准还应用 HBSE 三块体方法来评估电气火灾的可能性,识别是否需要燃料来进行点火。此外,62368-1 还提及了与 ICT/AV 电气设备相关的所有能量源,包括电能、热能、化学能、动能和辐射能。

IEC 62368-1 标准将用户可能接触到的能量级别分为 ES1、ES2 和 ES3 三类,其中 ES1 是最低级别。在分析电气火灾危险及其预防措施时,将使用类似的升高级别分类。这种能量级别的划分可帮助设计人员为其产品制定必要的保护措施,包括保护性接地、绝缘和防火空间等方法。同样,对于用户也有分类,按照能力分为“普通人员”、“专业人员”和“受训人员”。

IEC 62368-1 能量级别分类图片

图 2:IEC 62368-1 能量级别分类(图片来源:CUI Inc.)

实施时间表

变革即将来临,对于还没有开始转换新标准的公司来说,是时候开始做准备并制定自己的保护措施了。

这种新的危险防范式方法以安全分析为中心,旨在帮助设计人员更灵活地根据其产品环境设计安全措施,同时要求进行充分评估以确保产品使用安全,而不会造成人身伤害或火灾。这种方法支持在无需事先修改的情况下,引入新的及创新的构造方法和技术。这将有助于减少该标准在发布的同等地区版本与国家版本之间的差异。

对于 OEM 而言幸运的是,IEC 62368-1 第 2 版包含了一些条款,支持公司管理新旧标准的转换。这些条款包括帮助他们决定如何及何时根据新标准认证其产品,以及如何管理他们现有的符合 60950-1 和 60065 标准的子系统和组件库存。

最后,美国和欧洲监管机构已同意设定相同的 IEC 62368-1 生效日期,使产品供应商在这些主要全球市场中拥有明确且一致的努力目标。对于 OEM 而言这是一项积极的进展,让他们有更多时间制定新的测试方法和文档。

有了明确且一致的生效日期,产品供应商能够清楚了解自己的进度,在 2020 年 12 月 20 日旧标准弃用后顺利继续运营,交付完全符合标准的创新产品。由于 CUI 的努力,他们的 3 W 到 250 W IEC 62638-1 认证电源适配器系列可让符合新标准的道路更加顺畅,帮助设计人员未雨绸缪,做好应对标准转换的准备。

阅读 CUI 关于 IEC 62368-1 的深度白皮书

 

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

CUI Inc 市场营销副总裁 Jeff Schnabel

本文由 CUI Inc 市场营销副总裁 Jeff Schnabel 提供。