下一代智能小型 Wi-Fi 模块加快了 IoT 和 M2M 速度
投稿人:DigiKey
2015-02-05
EC19D、EC19W 和 EC32L 开发生态系统——想让智能软件、智能模块、IoT 变得简单, 就考虑 WiSmart。
图 1:低功耗、低成本 Wi-Fi 模块几乎能够让任何设备通过物联网 (IoT) 和机对机 (M2M) 连接到智能手机、平板电脑和基于云的应用。 (图片由 Econais 友情提供)
随着万物互联的兴起,Wi-Fi 需要满足新的挑战,这些挑战几乎与其在智能对象、物联网 (IoT) 和机对机 (M2M) 通信中所见到的应用一样五花八门。 价格仍然是 Wi-Fi 解决方案的关键推动因素,它们现在还必须提供更高的性能和更低的功耗,同时还要支持更广泛的专业应用和高层协议。
智能业务需要智能解决方案
Econais 提供专门打造的全系列 Wi-Fi 连接解决方案,以帮助设计师迎接这些新的挑战。 从易用嵌入式模块和软件开发套件 (SDK) 到定制设计和制造服务,都反映出 Econais 在超低功耗 (ULP) 和高性能无线产品设计领域的丰富专业知识。 同样重要的是,它们都得益于 Econais 的 WiSmart 技术,我们将对此进行简短介绍。 首先,让我们看看一些特性,正是这些特性让 Econais 嵌入式 Wi-Fi 模块成为在几乎任何应用中实现无线连接和 IoT 的最便捷方式。
图 2:Econais 嵌入式无线模块拥有全套开发生态系统和全套软件套件支持,可实现对具备 Wi-Fi 功能的产品进行快速开发和认证。 (图片由 Econais 友情提供)
例如,此处所示的 Econais EC19D01 模块(图 2 和 3)支持 IEEE 802.11b/g/n 标准,实际数据率可达 20 Mbits/s。 该紧凑型模块尺寸为 8 x 8 x 1.5 mm,关闭时功耗 12.3 μA,正常工作时功耗 1.8 mA。
图 3:Econais EC19D01 802.11b/g/n Wi-Fi 模块系统图。 (图片由 Econais 友情提供)
与所有 Econais 嵌入式 Wi-Fi 模块一样,EC19D01 包含一个 32 位 MCU,它支持 802.11 协议栈和全功能 TCP/IP 栈,并附带网络应用、数据安全,以及设备配置的部署方法。 它还负责通过标准串行、SPI 或 SDIO 接口与主机系统交换数据和控制信号。
这些模块附带的软件支持所有必要的标准、特性,以及设计师在 IoT、M2M 和音频/视频应用中所需的一些其他独特功能:
标准特性
- 串口转 Wi-Fi
- SoftAP(传统 AP)
- WPS 2.0
- WPA/WPA2-PSK
- Web 配置
- HTTPS/SSL
- 含 IPV4 支持的 TCP/IP 栈
- DLNA
- OTA FW 升级
- MCU 中的应用编程
- 快速软/硬切换漫游 (18.4 ms)
- WPA/WPA2 企业版(TLS、TTLS、PEAP 证书)
- Xively 集成
- Wi-Fi 直连
- MQTT
- Bonjour
- RTOS
- ProbMe
- 网状网络
- 同步音频
- 电源管理引擎
该模块的 32 位处理器相当强大,可支持所有 Wi-Fi 功能、TCP/IP 连接、多种高层协议栈,并且满足定制应用需要的额外“开销”,如高保真音频、多条视频流或串行数据流传输。 所有 Econais 模块通过丰富的嵌入式软件补充以及能根据特定应用要求轻松配置的 API,充分利用了处理能力(图 4)。
图 4:EC32L Econais 模块框图和软件库。 (图片由 Econais 友情提供)
除了基本的 802.11 功能外,该固件还支持高级 Wi-Fi 特性,如带有 P2P-Client 和 P2P-GO 的 Wi-Fi 直连,以及全系列安全选件(WPS 2.0、WEP 和个人与企业版 WPA/WPA2)。 HTTPS/SSL 安全栈、DHCP 客户端/服务器、可配置 Web 服务器以及标准 TCP/UDP 套接字,能够对其片载 TCP/IP 协议栈提供补充。
该应用软件模块还包括 Xively™ 云服务支持,以协助基于云的应用开发。 类似地,可通过数字生活网络联盟 (DLNA/UPnP) 的协议栈对家庭娱乐和家居自动化应用提供支持。 模块内置了独特、专有的 Econais ProbMe™ 批量配置技术,允许在现有 Wi-Fi 网络上进行简化的现成配置以及设备快速注册。
图 5:云连接设备 (由 Xively 友情提供)
为了解决专业应用需求,Econais 还提供一系列嵌入式模块,其处理能力、资源和内存均已针对特定应用空间进行优化。 通过只提供所需数量的处理器、内存、串行/并行和音频/视频 I/O,Econais 让设计师能达成最具成本效益的解决方案,同时保持质量、稳定性和全功能产品的快速上市时间。 Econais 设计服务将同样的技术和方法应用于为精选客户打造的半定制和全定制设计。
Econais 工程师还认识到,当您评估和最终选择要依赖什么样的技术和公司来实现设计时,技术支持是一项至关重要的因素,因为您需要技术支持来帮助设计迈向成功。 Econais 提供电子邮件技术支持、在线帮助台报修单和知识库,您可从中找到诸多所需的资源来提升设计。 软件中带有参考设计和样本代码(以及持续更新和下载),无论是智能家居和工业应用,还是可穿戴设备和音频/视频应用的设计师,都能找到他们所需的一切,让所设计的产品快速、轻松地连接到云。
Econais WiSmart = 轻松云连接
Econais 的 WiSmart 技术无缝集成其产品的嵌入式智能、无线连接和云连接资源,可帮助设计师创造更加智能、更具成本效益的支持 IoT 的云连接解决方案。 所有嵌入式模块均有强大的开发工具集支持,可以轻松选择并定制任何经过预先测试的协议栈、应用、驱动程序以及 Econais 捆绑到其产品的其他资源。 此外,Econais 已与专为物联网打造的 Xively 公用云服务合作,并已发出其云服务 API 许可。
Econais WiSmart 解决方案已经具备低功率、低成本和小尺寸。 通过添加对 Xively 云服务 API 的本机支持,它们现在能轻松集成到传感器和监视器中,以支持基于云的服务,如:
- 远程/基于云的水电气计量和智能电网
- 医疗监控和远程医疗
- 高保真音频和视频流
- 远程监控、数据采集和控制
- 安防应用
- 远程数据记录(需要很少甚至无需板载内存资源)
- 远程数据监控(以追踪甚至预测性能指标)
- 通过网络可编程用户配置文件进行自适应、优化和自动化控制(需要最小的板载处理或计算)
- 分布式数据采集、趋势分析和预测
- 用户可从全球任何位置进行远程控制和配置
备注:
WiSmart、Econais、EC19D、EC32L、ProbMe 和 WiSAudio 是 Econais, Inc. 的商标。所有商标归各自拥有者所有。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。