符号编辑器

使用符号编辑器创建符号。此帮助可让您快速入门。

基本形状


线条

如要画一条线:

  1. 单击“线条”图标
  2. 单击希望线条开始的位置
  3. 单击希望线条结束的位置
Draw a line

矩形

如要绘制矩形:

  1. 单击矩形图标
  2. 单击矩形起始顶点的位置
  3. 单击矩形结束顶点的位置
Draw a rectangle

折线

如要绘制折线(线段相连,不要封闭):

  1. 单击“折线”图标
  2. 单击折线第一个点的位置
  3. 单击折线后续点的位置
  4. 双击完成折线

如要撤销添加点,请右击。只要折线未完成,都可以这样做。

Draw a polyline

多边形

如要绘制多边形(线段相连,必须封闭):

  1. 单击“多边形”图标
  2. 单击多边形第一点的位置
  3. 单击多边形后续点的位置
  4. 双击完成多边形,如果多边形尚未封闭,编辑器会“封闭”多边形。

如要撤销添加点,请右击。只要多边形未完成,都可以这样做。

Draw a polygon
Draw a polygon

如要绘制圆:

  1. 单击“圆”图标
  2. 单击内切圆的正方形左上角点的位置
  3. 单击内切圆的正方形右下角点的位置
Draw a circle

椭圆

如要绘制椭圆:

  1. 单击“椭圆”图标
  2. 单击内切椭圆的矩形左上角点的位置
  3. 单击内切椭圆的矩形右下角点的位置
Draw an ellipse

弧线

弧线是包含 3 个非线性点的圆的一部分。

如要绘制弧线:

  1. 单击“弧线”图标
  2. 单击弧线起点的位置
  3. 单击弧线终点的位置
  4. 单击弧线经过的点的位置
Draw an arc

曲线

Scheme-it 使用的是二次贝塞尔曲线,即需要 3 个点。

如要绘制曲线:

  1. 单击“曲线”图标
  2. 单击曲线起点
  3. 单击曲线终点
  4. 单击“控制”点的位置
Draw a curve

箭头

您可以扩展直线、弧线和折线来制作箭头。

  1. 单击黑色箭头光标图标切换到“选择”模式
  2. 选择要制作箭头的直线、弧线或折线
  3. 在右侧边栏中单击“样式”选项卡
  4. 在“端线”下拉菜单中选择“箭头”
Make an arrow

文本

如要添加文本:

  1. 单击 "T" 图标
  2. 单击要放置文本的位置。
  3. 如果不想添加更多文本框,请按 Esc 键。

如要编辑文本:

  1. 单击黑色箭头光标图标切换到选择模式(按 Esc 键也可)
  2. 双击文本框
  3. 更改文本框中的内容
  4. 如要完成编辑,请单击画布中的某处,但不要单击当前文本框
Insert text
Insert text
Insert text

图片

如要插入图片:

  1. 单击图片图标
  2. 浏览电脑上的图片文件进行选择或将图片拖到放下区域
  3. 单击“插入”
Insert image
Insert image
Insert image

引脚

引脚只能放置在坐标为 10 的倍数的位置。例如:(50,70)是放置引脚的有效位置,而(51,70)不是有效位置,因为其 x 坐标(51)不是 10 的倍数。

如要放置引脚:

  1. 单击引脚方向(无方向 - 连接点、左、右、上、下)
  2. 单击要放置引脚的位置。

当引脚放置到对象上时,符号编辑器会尝试将引脚与该对象绑定。

Add pin
Add pin
Add pin
Add pin
Add pin

预填引脚的矩形

如要快速创建一个带有引脚的矩形:

  1. 单击“符号”中的一个图标
  2. 像绘制矩形一样绘制符号
Pin-prefilled rectangle

引脚管理器

在引脚管理器中,引脚以表格形式填充。更改其中引脚选择后,画布就会立即发生变化。

Pin manager 1
Pin manager 2

画布

符号元素应保持在 4110x2830 像素的矩形范围内。

网格

网格让定位更容易。网格由 10x10 个正方形组成。

可选择显示或隐藏网格。

捕捉到网格会将受到单击的点调整到最近网格方格的顶点。

Grid

缩放

符号编辑器支持通过指定比例缩放 20% 至 400%。

“缩放至合适大小”将尝试选择一个缩放级别,使该视口的每个符号元素都可见。

Zoom controls

四处移动

您可以使用以下方法在画布上移动:

  • 用滚动条移动
  • 在画布空白处按住鼠标右键,然后通过移动鼠标来移动
  • 滚动鼠标中键或按下 Shift + 滚动鼠标中键来移动

选择


选择对象

要选择对象,请切换到“选择”模式(键盘快捷键:Esc),然后单击所需的对象。

Select mode
选择引脚

如要选择引脚,可能需要单击两次(但不是双击)。第一次单击是选择父对象,第二次单击实际上才是选择引脚。

Select pin
Select pin
Select pin

选择多个对象

按住 Ctrl 键单击所需对象即可选择多个对象。

Multiple select with Ctrl
Multiple select with Ctrl

单击并拖动也可以选择多个对象。

Multiple select with mouse

选择重叠对象

要选择一个被其他对象重叠(覆盖)的对象,请右键单击该对象所在的位置,然后单击“选择”。

Select overlapped 1

将鼠标悬停在菜单项上,可高亮显示每个菜单项。将所需菜单项突出显示,然后单击即可执行该菜单项。

Select overlapped 2
Select overlapped 3
Select overlapped 4

编辑


基本编辑

选中对象后,其属性可在右侧边栏进行编辑。

排列选项卡

Arrange tab

样式选项卡

Style tab

移动

要移动选中的对象,可将其拖到新位置。或按方向键:上、下、左、右。

Move object
Move object
Move object

调整大小

要调整所选对象的大小,请拖动其大小调整夹点。

Resize object
Resize object
Resize object

剪贴板操作

选中的对象可以进行剪切/复制/粘贴。还支持撤销和重做。

Clipboard actions

管理您的符号

根据需要使用“保存”或“另存为”功能保存符号。

Buttons to manage symbols in the toolbar
搜索

在“我的符号”对话框中查找符号。

分类

您可以按名称或更新日期对符号进行排序。

预览

单击列表中的符号即可进行预览。

My Symbols dialog
删除

如要删除符号:

  1. 单击主工具栏中的“打开”按钮
  2. 找到要删除的符号
  3. 将鼠标悬停在符号名称上
  4. 单击垃圾桶图标
  5. 在文本输入框中键入 "DELETE" (大写字母,无双引号)
  6. 单击“删除”按钮
Deleting symbol 1-4
Deleting symbol 5
Deleting symbol 6

使用您的符号

您的符号可放置在原理图的“用户库-->我的自定义符号”下。

User Library

可像往常一样,将该符号单击放置或拖放到原理图中。

Placing symbol