Scheme-it 常见问题解答


在哪里可以找到关于此工具的完整教程?

单击右上角的帮助,然后单击帮助页面,就会显示视频和其他文档。

如何下载我设计的电路?

在屏幕上方的主任务栏单击“导出”,然后就可以将其格式化并保存到您想要的位置。

如何给 IC 指定引脚编号?

如果您选择 IC,那么就需要创建一个文本框来指定引脚编号。如果您使用自定义符号制作自定义 IC,那么就可以通过单击并编辑这些符号,来给您在该 IC 上创建的引脚命名。

当我分享所制作原理图的链接时,它必须是公开的。这是否意味着任何人都可以看到我的原理图?我能否分享我的原理图?

只有拥有链接的人才能查看您创建的原理图。您可以使用顶部菜单栏上的分享选项。选择该选项后,您可以直接通过电子邮件将链接发送给他人,以便他们日后访问。

如果是私有原理图,其他人还能查看吗?

可以,只要您将链接发送给他们。

如何分享原理图?

在顶部任务栏中,选择“分享”。然后保存项目。保存项目后,再次单击任务栏上的“分享”。在此您可以选择将此项目私有或不公开,还可以选择直接向他人发送链接或通过电子邮件发送,然后单击“关闭”。

1.单击任务栏上的“分享”

2.保存项目
3.选择要公开或私有,然后单击“关闭”

如何创建标题块?

使用“图形符号 > 基本形状”中的“矩形”基本形状,并拖入同一类别中的“标签”项目即可实现标题块。

如何在原理图设计中添加文本框?

单击顶部菜单栏上中“插入”,然后选择“文本框”,文本框就会出现在屏幕上。

如何更改文本/字体大小?

单击文本框或符号后,屏幕右侧栏就会出现“字体属性”。“基本样式”下有字体大小选项,即标有“Tt 和 tT”的方框。每次单击“Tt”都会使字体变小。要使字体变大,就请单击“tT”,每单击一次“tT”字体都会变大一些。

1.单击文本框,转到右侧的“字体属性”
2.单击右侧的“tT”,文字就会变大。

我无法创建非水平的垂直文本,有办法做到吗?

在 Scheme-it 中没有垂直文本选项。可能的办法是单击顶部任务栏上的“插入”并选择“文本框”来创建一个文本框。然后,按住 Shift 键的同时按 Enter 键,以分行形式使之进入下一行。

1.单击任务栏上的“插入”
2.单击“文本框”
3.按住 Shift 键,然后按 Enter 键

我无法复制原理图上的零件

右键单击零件,选择复制,然后选择粘贴。也可以按 ctrl + C 键。

如何下载 Scheme-it?

Scheme-It 在客户的任何浏览器中都可免费使用,而且可以很方便地从 Digi-Key 网站访问。很遗憾,该程序不支持下载后离线使用,只能在线浏览器中通过我们的服务器使用。

我正在使用你们的原理图绘制应用。为什么“另存为”不起作用?

请确保您已登录我们的网站,根据文件大小,保存的数量是有限制的。

如何带网格线导出 (pdf)?

您无法带网络线导出 pdf,网格线总是会消失。

我正在使用 Scheme-it,并试着将原理图导出为 PDF。

在顶部菜单栏选择“导出”,然后单击“文档 (PDF)”。在这里,您可以选择当前页还是所有页面、方向和纸张大小。

如何导出原理图?

在顶部任务栏中,选择“导出”。然后选择适合的文件类型导出原理图。

1.单击任务栏上的“导出”
2.选择要导出的文件类型
3.保存原理图文件

如何删除原理图?

您无法删除打开的项目。在顶部任务栏中,选择“打开”。您将看到已保存项目的列表。项目名称右侧有一个“删除”列,每个项目旁边都有一个垃圾桶图标。单击要删除的项目旁边的垃圾桶图标,然后在提示符下输入 DELETE,单击“确定”。

1.单击任务栏上的“打开”

2.单击要删除的项目旁边的垃圾桶图标

3.在框中输入 DELETE,然后单击“确定”

如何保存项目?

在顶部菜单栏选择“保存”或“另存为”。您必须登录 DigiKey 帐户。

我想知道如何在原理图中添加备注?

在顶部菜单栏上选择“插入”,然后选择“文本框”。这将允许您添加备注。

我想标注单条电路线路。

没有标注线路的选项,您需要插入文本框,然后将文本框放在要标注的线路旁边。您也可以转到“图形符号”>“基本形状”,然后选择“标签”。这样就可以直接制作一个文本框。

如何找回我的文件?

文件删除后无法恢复。

如何在原理图中插入图像?

单击顶部任务栏上的“插入”。从下拉菜单中选择“图像”,然后单击“选择文件”按钮选择图片,或输入图像(如 .png、.jpg 或 .jpeg)的有效 URL,或者直接将图像文件拖放到此对话框。符号将出现在原理图上。

1.单击任务栏上的“插入”
2.选择图像
3.单击“选择文件”按钮选择图像,或输入有效的文件和链接,或直接将图像文件拖放到此对话框

如何在符号旁边写名称?

单击顶部菜单栏上的“插入”,选择“文本框”,然后将文本框放在符号旁边。

能否告诉我如何重命名原理图?

登录账户后,您可以选择“另存为”并重新命名文件。

我唯一的选项是左侧的“导入 BOM”。如何找回没有符号或任何其他类别的列表?

如果搜索过某个零件编号,也没有清除搜索到的零件,就会出现这种情况。只需单击搜索框右边的 X 即可清除查询并恢复显示。在清除搜索前,完整的符号列表不会显示。请确保单击了 "X",否则类别不会重新出现。如果使用退格键删除搜索到的零件,则可以单击搜索图标,重新显示该零件。

1.先单击左边的 X。
2.单击 X 后,单击搜索图标

是否有办法将文件从 Scheme-it 导出为 MS Visio 格式?

Scheme-it 没有 MS Visio 格式选项。

有办法导入符号吗?

在顶部菜单栏选择“导入”,然后选择图像并添加链接。

如何保存项目?为什么 Scheme-it 不允许我保存项目?

在顶部菜单栏选择“保存”或“另存为”来保存项目。在尝试保存之前,请确保您已登录账户!如果问题仍然存在,请发送电子邮件至 webmaster@digikey.com。一次保存的内容大小也有限制。

如何打开同事发送的 .vsd 文件?

您需要将您同事的项目移动到与您的旧项目相同的文件夹,否则 Scheme-it 无法在任何位置找到您同事的项目。

我在使用 Scheme-it 并尝试将原理图导出为 PDF,是否有 CAD 导出选项?

在顶部菜单栏选择“导出”,然后单击“文档 (PDF)”。在这里,您可以选择当前页还是所有页面、方向和纸张大小。Scheme-it 无法导出到 CAD,只能导出 .png、.svg、pdf 或 SCHBOM 文件。

如何导入我的 BOM?

在导入 BOM 之前,您必须先登录 Digi-Key 帐户;如果您没有登录,导入将无法进行。登录后,单击左侧的“导入 BOM”,完成导入步骤即可导入。同时要确保没有打开多个 BOM 文件。如果遇到了问题,请尝试刷新页面。

我想打印,但图片太小,怎样才能把它变大?如果图片太小,有没有办法只打印原理图的一部分呢?

单击顶栏“导出”功能,就可以将原理图导出为 PDF 格式。在此过程中,您可以在“导出区域”下拉菜单中选择“活动区域”,这样就可以将 PDF 限制在您所使用工具的区域内;然后从该 PDF 而不是直接从 Scheme-it 打印。您还可以从“偏好”选项卡中选择“适合一页”。如果没有打印出所有的部分,是因为可打印的大小有限制。如果仍有问题,请尝试以多页打印原理图。

我无法让原理图填满整个页面,原理图非常小。

您需要使用放大和缩小功能将原理图放大到合适的大小,单击减号旁边那个带正方形的放大镜,就可将原理图放大到正常大小。

能否将图像或符号导入 Scheme-it?

在顶部菜单栏选择“插入”,然后选择“图像”,然后输入有效的 URL(.png、.jpg、.jpeg):以便将其链接到原理图。


符号


我寻找的原理图符号在 Scheme-it 库中找不到,在哪里可以找到?您的零件比原版有更多引脚,还是只有一个符号?

并不是所有零件的原理图都在 Scheme-it 库中。您可以使用自定义符号选项创建自己的 IC。进入“自定义符号 > 符号基元”,您会看到不同形状的零件基体,以及上/下/左/右引脚。零件基体可拖放至原理图,引脚可拖放至自定义零件基体的相应点上。利用该系统,您几乎可构建所有需要的 IC 原理图符号。如果您找到了所需的原理图符号,但需要它具有更多的 I/O,您仍需要创建自定义符号,因为您无法向从 Scheme-it 库加载的原理图符号添加引脚。

我正在尝试使用 Scheme-it 制作一个简单的开关接线图,但似乎无法掌握其中的诀窍。

在左侧的原理图符号下,您可以转到开关。选择要使用的开关,如果没有看到想要的开关,则需要制作一个自定义符号(正方形),然后按自己的喜好为开关添加引脚。然后抓住其他部分并拖放导线。

我正在寻找一个有特定符号的 IGBT,比如电感器或电容器。

转到原理图符号,单击晶体管,从下拉列表中选择一个。

我似乎找不到一个简单的灯泡图标,你知道在哪里可以找到吗?

转到“系统图标 > 系统级器件”,然后在页面的一半位置有一个灯泡,您需要添加引脚。

如何获取某些集成电路的内部框图?

内部框图可在规格书中找到,请在 DigiKey 网站上搜索零件编号来查看规格书。

我在查找单线电桥。

在“原理图符号 > 连接器 > 螺纹端子”中;或转到“端口”,将节点创建为单线或多线的连接点。

是否有办法绘制不属于电路的线条和箭头?

在“图形符号”下有几个不同箭头的选项。

如何创建 3 输入“非与”门?

对于三输入“非与”门,唯一的预制版本是“制造商 > NXP > 汽车 > 逻辑器件”下零件编号为 74HC10PW-Q100 的三输入非与门,但对于信号三输入设备,则需要使用“自定义符号 > 符号基元”创建此符号,然后创建三个引脚和空白框。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的插入并输入链接。该符号将显示在原理图上。

如何将稳压器的 3 个引脚连接到输入、接地和输出端?

单击该零件,将“导线”拖到下一个零件,然后再次单击。

我有一个自定义符号,我在右侧插入了一个引脚;但系统不允许我在左侧添加引脚。如何在左边添加引脚?

请确保将引脚直接放在自定义符号上,如果操作正确,引脚会自动与零件匹配。

如何插入一个 +15 伏的通用电压源?

转到原理图符号,单击“电源”选项卡,或者使用“端口”子选项下的 vrail 符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入链接。符号将出现在原理图上。

如何获取电压源符号?

AC 和 DC 电压源位于“原理图符号”下,进入“端口”选项,然后向下滚动并选择相应选项。

1.在左侧单击“原理图符号”

2.向下滚动到“端口”选项

3.单击所需的电压源

我想创建一个含灯泡的电路,但找不到圆圈里带十字的灯符号。

没有圆圈里带十字的灯符号,也不能用原始符号创建这种灯符号。您可以找到一个有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

我如何将自定义符号从一个设计复制粘贴到另一个设计?

复制正在设计的零件,然后打开另一个设计并粘贴。

在哪里可以找到 555 定时器元件?

Scheme-it 没有将 555 定时器加载到库中。您可能需要创建自定义符号,或者使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

我想在原理图左侧使用 1x4 针座。当我旋转针座时,引脚编号会倒转。

很遗憾,在使用针座时,编号会保持倒转状态。无论您旋转还是水平或者垂直翻转,编号都会倒转。

能否在符号上添加引脚、零件编号和 ID,还是只能从自定义符号开始进行这些操作?

如果您有自定义符号,就可以为其添加引脚,然后单击顶部任务栏上的“插入”按钮,在该自定义符号旁边添加一个文本框,并标注引脚、零件编号以及任何其他有关零件的信息。

我找不到 9 引脚的运算放大器图形。

在 Scheme-it 中,库没有这种图形。您可以使用自定义符号创建这种图形,或者使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

如何改变连接线的端点?

使用节点在您希望的位置建立连接。转到左侧下拉菜单上的原理图符号。转到端口,然后选择端口节点。将该端口节点拖动至原理图中的任意位置,然后将连接线连接至该端口节点,作为新端点。

1.您需要将端点来放置到连接线或者引线上
2.转到原理图符号,然后滚动至端口
3.单击“端口” > “节点”
4.单击并拖动节点至原理图,然后将连接线/引线连接至该节点。

如何画一条连接线?

您需要先有一些带引脚的零件,将鼠标停在引脚上,绿色方框会突出显示,然后单击并拖动连接线,将其拖至下一个连接点上。

如何改变连接线的颜色?

单击连接线,在右边栏上单击“线条属性”选项卡,然后单击“线条样式”下的黑色方框,选择一种颜色。选好颜色后,单击“确定”按钮,原理图中的连接线颜色就会改变。

1.单击连接线
2.转到“线条属性”,然后单击颜色条
3.选择您想要的颜色,然后单击 “确定”
4.原理图中的连接线颜色改变

有四输入逻辑门吗?

目前,我们没有四输入逻辑门,您可以使用“自定义符号 > 符号基元”,创建四输入逻辑门。

如果我想划条一平行线,我可以直接从连接线开始吗?

可以,单击原始连接线并保持按键不动,将其拖动至您希望连接的位置。

查找白炽灯。

按照“原理图符号 > 光电元件 > 灯,白炽灯,Var 1”路径查找。

有提供屏蔽式单芯和多芯导线吗?

没有,我们只有普通连接线,可以用短划线或虚线。您可以插入一个文本框,标注为屏蔽线,或者说明导线芯数。

我想知道 Scheme-it 是否也适用于 DIP8 配置,比如运算放大器。

不适用。为此,您可创建一个自定义基元符号。

你们的设计工具有汽车符号吗?如前大灯和转向信号。

很遗憾,我们没有为如前大灯或者转向信号等机动车辆零件设计符号。

可以在 Scheme-it 中保存自定义符号并重复使用吗?

不可以,您可以保存一个原理图,然后将符号从一个原理图中复制粘贴到另一个原理图中。

如何获得电流源符号?

转到原理图符号,然后选择“源”。

我需要电位计原理图符号。

电位计位于电阻器类别下。电位计列在最后,称为可变器件。

有瓦特计原理图符号吗?

没有,Scheme-it 中没有这类符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

如何在电路中画出沿对角线放置的电阻器。

没有创建对角电阻器的方法,只有垂直或者水平放置电阻器。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

我发现了用过的元件,但找不到在哪里能够建立引脚布局。

在我们的网站上找到该零件,然后在相应的规格书中找到引脚布局。

我想用带箭头的连接线中指示电流方向。

选择“原理图符号 > 端口 > 端口:输入引脚或者端口:输出引脚”。

有什么方法将引脚复制粘贴到自定义对象中吗?

Scheme-it 没有这种功能。您需要从“自定义符号 > 符号基元”下拉菜单中手动添加。

如何在原理图中插入 0V 端点?

您需要选择一个节点,然后将其标注为 0V 端点。

寻找简单的变压器。

转到原理图符号,然后选择“变压器和扼流圈”。

我需要一个电阻计原理图符号。

Scheme-it 中没有电阻计原理图;您可以使用 DMM 符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

我找不到简单 RGB LED 符号。

我们没有 RGB 符号,您可以使用三个单一的 LED 符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

是否有连接 bl-bt 6560 驱动器的 Nema 17 步进电机原理图?

您可在“原理图符号 > 电机”下找到步进电机符号,但在 Scheme-it 库中没有恰好匹配该配置的步进电机符号,请选择自定义符号来创建。

如何创建一个具有 2 排引脚且每排具有 3 个引脚的连接器符号?

使用“自定义符号 > 符号基元 > 零件基体:矩形”,并使用“原理图符号 >端口 > 端口:端口,引脚节点”。

我在寻找 4x4 小键盘,有这种键盘的符号吗?

Scheme-it 中没有加载 4x4 小键盘符号。为此,您需要创建自定义符号,或者使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

在不使用自定义功能的情况下,是否有办法使用“引脚”将导线连接至元件?

转到“原理图符号”,单击“端口”,然后选择“端口节点”。

有螺线管符号吗?

搜索螺线管或者转到系统图标,然后选择系统级元件。或者,使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

在哪里可以找到电容器符号?

转到“原理图符号 > 无源器件”(就在“光电元件”栏下)>“电容器”。

有另一种方法使用气泡式 PMOS 晶体管吗?

没有,您需要创建自定义符号,或者使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

DigiKey 零件(看起来有很好的型号)可以直接用于 PCB 引脚布局吗?

不能,这类零件不能直接用于 PCB 引脚布局。

正在寻找常开和常闭继电器,是否有刀数和掷数更多的其他选择?

单击“原理图符号 > 机电产品 > 继电器”。在此,您可以找到继电器。如需要更多的刀数和掷数,您需要创建自己的自定义继电器符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

我正在寻找继电器的 NO/NC 触头,有这种符号吗?

我们没有为继电器设置该选项。您可以使用文本框将触头标注为 NO 或者 NC,但是这种触头没有特定符号。您可在画布中创建该符号,然后导入新继电器图像。

我想知道元件符号列表中有没有齐纳二极管?

转到原理图符号,然后选择“二极管”。

在哪里可以找到连接运算放大器的连接线?

选择零件,然后将鼠标悬停在引脚上,此时绿色方框亮起,然后选择方框并将连接线拖至下一个连接。

可以在 Scheme-it 中保存自定义符号并重复使用吗?如果我没有保存就关闭了程序,可以找回我的工作吗?

不可以,您只可以保存一个原理图,然后将符号从一个原理图中复制粘贴到另一个原理图中。程序没有“自动保存”功能,因此,如果您不保存项目,我们就无法将其找回。

我在尝试绘制带 R、Y 和 B 连接的面板,怎么操作?

您需要创建自定义符号,然后为其添加引脚,建立连接。

尝试为零件添加引脚,怎么操作?

您只能向属于自定义符号的零件添加引脚。选择“原理图符号”,然后进入“端口”,使其与元件水平匹配,看起来连接在一起。

我需要在不使用元件符号的情况下为晶体管绘制一个方框,怎么操作?

您可以使用自定义符号,然后为该零件添加引脚,或者使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。

我在寻找欧姆或者欧米伽符号。

Scheme-it 中没有列出欧姆符号。您可以通过插入 URL 在您项目中插入一个。在顶部菜单栏上选择“插入”,再选择“图像”并将复制粘贴该链接,然后该图像就会在您的项目中显示。

我需要创建自定义方框。

转到“自定义符号 > 符号基元”,然后选择零件基体和该零件所需的引脚。

如何连接两个电阻器?

将电阻器对接放置,它们就会自动连接在一起。如果要将这两个电阻器分开,您可将鼠标悬停在其中一个电阻器的端部,此时会弹出一个绿色方框。单击该绿色方框,将其拖动至另一个电阻器的连接处。

我寻找的符号在 Scheme-it 库中找不到。在哪里可以找到?

大多数特定 IC 在 Scheme-It 中没有可拖放到原理图上的单独图标。不过,您可利用定制符号系统构建自己的 IC。进入“定制符号 > 符号基元”,您会看到不同形状的零件基体,以及上/下/左/右引脚。零件基体可拖放至原理图中,引脚可拖放至定制零件基体的相应点上。利用该系统,您几乎可构建所有需要的 IC 原理图符号。


属性


我想在原理图中标注零件的接线和输出。

要标注连接线时,您需要从顶部任务栏中插入文本框。您可以插入多个文本框,为您的连接线或者元件做多个标注。您也可在“图形符号”的右下方,在基本形状下选择一个标签。该标签与文本框的属性相同。

如何更改文本/字体大小?

单击文本框或符号,屏幕右上方就会出现“字体属性”。“基本样式”下有字体大小选项,即标有“Tt 和 tT”的方框。每次单击“Tt”都会使字体变小,而每次单击“tT”则会使字体变大。

如何旋转符号?

用鼠标右键单击零件并选择旋转,或单击零件并单击键盘上的“R”按钮,零件就会旋转。如您需要多次旋转零件,则重复多次该操作。备注:自定义符号没有该功能。

1.右键单击零件,然后向下滚动完成旋转。

2.单击旋转后,您将发现零件已完成旋转

我需要添加实际的电阻和电压值,能提供帮助吗?

单击“插入”,选择“文本框”,然后在零件上方添加数值。或者进入右侧的“属性”选项卡,然后输入数值。进行上述操作前,确保先单击零件。

我想知道如何为零件赋值?

单击您想定义的符号。然后,单击右侧边栏上的“零件属性”。在零件属性下,您可输入零件名称和数值。确保选择靠近数值或者名称的文本框,否则文本框不会在原理图中显示。

1.单击零件,进入“零件属性”。
2.单击复选框,以显示您输入的数值/名称。

我可以自由绘制原理图,或者有只插入线条的方法吗?

您可以创建自定义符号,并拖放连接线作为连接点;您也可以发挥创意,用节点和端口作为连接点,创建自定义线路图。你们无法让线条悬空,线条需要与零件连接。

有没有办法在不进行任何连接的情况下延长线条的长度?

没有,线条必须连接起始和终止两个点,您可以使用端口或节点来尝试延长线条的长度。

能为我创建原理图吗?

我们不会通过 Scheme-it 提供任何设计服务。

Scheme-it 使用免费吗?

Scheme-It 使用免费,客户可无偿使用。Scheme-It 不需要任何“许可”,您可利用该软件进行原理图、流程图或图表设计,并可用于您的业务或任何项目所需的任何其它事项,而不必担心任何法律问题。只要您不试图出售您的 Scheme-it 权限,就可以放心的使用。

我可以下载 Scheme-it 的升级内容吗?

不可以,所有升级都是内部完成。

今天的 Scheme-it 软件非常慢

这可能是由于软件在维护。保存您的项目,然后重启该程序。

我能在该程序中改变连接线连接的颜色吗?

您可改变连接线的颜色,但不可改变连接的颜色。

如何改变选定元件的名称?

选定零件后,右侧会出现零件属性选项卡。在零件属性中,您能为该零件添加数值和名称。

如果不从一个符号连接到另一个符号,我就无法连接一条线,有什么办法可以解决这个问题吗?

进入“原理图符号”选择“端口”,然后选择“端口节点”就能解决该问题。这样,您就能只连接节点,而不是零件。

我能在一根线条上使用两种颜色,或者改变零件、端口或者零件连接的颜色吗?

不能,您只能将线条改为一种颜色。不过,您也可以指定一个节点或交叉点,然后为往返于该点的线条分别着色。您不能为电线连接着色,不能改变零件或者端口的颜色。单击连接线可更其颜色:单击连接线,打开右侧边的“线条属性”,然后单击“线条样式”右侧的黑框。该操作会打开颜色选项。单击您想要连接线更改的目标颜色,然后单击“确定”。

我想知道有没有将线条插入原理图的方法?是否能只擦除线条上的某一段?

不能,只有将连接线与零件连接,才能在原理图上画出线条,不能随意绘制。您只能擦除整条连接线而不是其中某一段,或者您可以将端口作为连接线的起点和终点。

如何绘制施工线?

您不能只画线条,您只能画连接引脚的连接线。不过,您可以将线条属性更改为由短划线、实线或虚线。

如何将页面 1 的内容复制到页面 2?

复制您想要的内容,再单击页面 1 底部的“+”号,然后在页面 2 中粘贴。

我能选择不同的游标吗?

Scheme-it 没有该功能。

如何移动多个元件?

单击并拖动零件,使其突出显示。然后,您可以单击并拖动突出显示的元件。

1.单击并拖动所有元件,然后松开鼠标。
2.单击并拖动所有元件。
3.您可将元件拖动至原理图中的任何位置。

如何通过改变连接线的粗细来显示操作模式?

一旦您创建了线条,右侧就会显示线条属性选项卡。您可将线条样式改变为短划线、实线或虚线。

如何为元件分组?

您需要选中整个组,然后单击右侧的“组”。

如何编辑零件名称?

右击零件,进入“编辑属性”,在此您可为零件命名或者添加数值。

如何擦除线条上的某一段?

您只能擦除整条连接线而不是其中某一段,或者您可以将端口作为连接线的起点和终点。

如何命名端口?

单击端口,右侧将显示零件属性选项卡,然后为其命名并添加数值。

我刚绘制了一个电路,在进行旋转时,电路从屏幕上消失了。

尝试单击“撤销”按钮,按 control + Z 键,或者缩小整个页面。

是否可以选择一个元件,然后就地将其替换成另一个元件?

不可以,您需要删除元件,重新绘制原理图。

我可以命名预先创建的符号吗?

单击零件,右侧将显示零件属性;您可以在此更改名称。

我在使用 Scheme-it 中的 pdf 时遇到了问题,页边距消失;我尝试将一张图导出为 PDF 文件,但只导出了该图的大约 1/3。能否只导处原理图的一部分?

导出原理图之后,您可选择另存为 PDF 格式。保存时,尝试不同规格的纸张,并查看原理图是否正常显示。此外,还存在大小限制,因此您可能需要把原理图拆分为多页。确保同时选择了活动区域,以获得整个原理图。导出时,还必须查看属性选项卡,以确保页边距正确。如果只想导出部分原理图,可以通过为原理图上添加页面来拆分 PDF 文件。

我希望更改我绘制图形的颜色。

您能改变线条的颜色,但不能改变零件的颜色。

我希望围绕元件移动文本项。

您可以单击出现的零件编号。单击后,标签周围会出现一个绿色方框,然后拖动零件,将其移动至您想要的位置。

能告诉我如何绘制电阻值吗?

您可以使用电阻器符号和一个文本框来标注电阻值,也可以选择电阻器,然后在右侧选择“属性”选项卡。然后,从该选项卡输入数值和零件名称。

如何使用 Scheme-it 绘制框图?

您需要使用自定义符号,并根据自己的需要在原理图上标注零件。您可从顶部任务栏单击“插入”,在文本框中进行标注。

如何将电路图复制并粘贴到 Word 文档中?

您不能直接从原理图中复制和粘贴。不过,您可以将原理图导出为 PDF 格式,然后从 PDF 文件中将电路图复制并粘贴到 Microsoft Word 中。

我想将另一个原理图的一部分复制到 Scheme-it 中。

您不能从 Scheme-it 中直接复制并粘贴。不过,如果一个有效 URL 中包含待复制内容的链接,如 .png、.jpg 或 .jpeg,您就可以使用“插入”功能并复制链接。

用连接线连接引脚时会出现连接线重叠的问题。因此,我想移动连接线以避免出现重叠。

单击并进行连接,然后绕过对象再次单击。然后绕至另一侧,再次单击。只要没有将连接线连接在两点之间,就可以单击连接线并将其拖动至任何位置,使其绕过对象。

我可以将两个零件连接成一个吗?

您需要创建一个自定义符号,以实现零件合二为一。另一种方法是在画布中创建,然后插入原理图。

程序停止运行。

网站可能正在维护,请重新启动设计工具,或发送电子邮件至 webmaster@digikey.com。