单击右上角的帮助,然后单击帮助页面,就会显示视频和其他文档。
在屏幕上方的主任务栏单击“导出”,然后就可以将其格式化并保存到您想要的位置。
如果您选择 IC,那么就需要创建一个文本框来指定引脚编号。如果您使用自定义符号制作自定义 IC,那么就可以通过单击并编辑这些符号,来给您在该 IC 上创建的引脚命名。
只有拥有链接的人才能查看您创建的原理图。您可以使用顶部菜单栏上的分享选项。选择该选项后,您可以直接通过电子邮件将链接发送给他人,以便他们日后访问。
可以,只要您将链接发送给他们。
在顶部任务栏中,选择“分享”。然后保存项目。保存项目后,再次单击任务栏上的“分享”。在此您可以选择将此项目私有或不公开,还可以选择直接向他人发送链接或通过电子邮件发送,然后单击“关闭”。
使用“图形符号 > 基本形状”中的“矩形”基本形状,并拖入同一类别中的“标签”项目即可实现标题块。
单击顶部菜单栏上中“插入”,然后选择“文本框”,文本框就会出现在屏幕上。
单击文本框或符号后,屏幕右侧栏就会出现“字体属性”。“基本样式”下有字体大小选项,即标有“Tt 和 tT”的方框。每次单击“Tt”都会使字体变小。要使字体变大,就请单击“tT”,每单击一次“tT”字体都会变大一些。
在 Scheme-it 中没有垂直文本选项。可能的办法是单击顶部任务栏上的“插入”并选择“文本框”来创建一个文本框。然后,按住 Shift 键的同时按 Enter 键,以分行形式使之进入下一行。
右键单击零件,选择复制,然后选择粘贴。也可以按 ctrl + C 键。
Scheme-It 在客户的任何浏览器中都可免费使用,而且可以很方便地从 Digi-Key 网站访问。很遗憾,该程序不支持下载后离线使用,只能在线浏览器中通过我们的服务器使用。
请确保您已登录我们的网站,根据文件大小,保存的数量是有限制的。
您无法带网络线导出 pdf,网格线总是会消失。
在顶部菜单栏选择“导出”,然后单击“文档 (PDF)”。在这里,您可以选择当前页还是所有页面、方向和纸张大小。
在顶部任务栏中,选择“导出”。然后选择适合的文件类型导出原理图。
您无法删除打开的项目。在顶部任务栏中,选择“打开”。您将看到已保存项目的列表。项目名称右侧有一个“删除”列,每个项目旁边都有一个垃圾桶图标。单击要删除的项目旁边的垃圾桶图标,然后在提示符下输入 DELETE,单击“确定”。
在顶部菜单栏选择“保存”或“另存为”。您必须登录 DigiKey 帐户。
在顶部菜单栏上选择“插入”,然后选择“文本框”。这将允许您添加备注。
没有标注线路的选项,您需要插入文本框,然后将文本框放在要标注的线路旁边。您也可以转到“图形符号”>“基本形状”,然后选择“标签”。这样就可以直接制作一个文本框。
文件删除后无法恢复。
单击顶部任务栏上的“插入”。从下拉菜单中选择“图像”,然后单击“选择文件”按钮选择图片,或输入图像(如 .png、.jpg 或 .jpeg)的有效 URL,或者直接将图像文件拖放到此对话框。符号将出现在原理图上。
单击顶部菜单栏上的“插入”,选择“文本框”,然后将文本框放在符号旁边。
登录账户后,您可以选择“另存为”并重新命名文件。
如果搜索过某个零件编号,也没有清除搜索到的零件,就会出现这种情况。只需单击搜索框右边的 X 即可清除查询并恢复显示。在清除搜索前,完整的符号列表不会显示。请确保单击了 "X",否则类别不会重新出现。如果使用退格键删除搜索到的零件,则可以单击搜索图标,重新显示该零件。
Scheme-it 没有 MS Visio 格式选项。
在顶部菜单栏选择“导入”,然后选择图像并添加链接。
在顶部菜单栏选择“保存”或“另存为”来保存项目。在尝试保存之前,请确保您已登录账户!如果问题仍然存在,请发送电子邮件至 webmaster@digikey.com。一次保存的内容大小也有限制。
您需要将您同事的项目移动到与您的旧项目相同的文件夹,否则 Scheme-it 无法在任何位置找到您同事的项目。
在顶部菜单栏选择“导出”,然后单击“文档 (PDF)”。在这里,您可以选择当前页还是所有页面、方向和纸张大小。Scheme-it 无法导出到 CAD,只能导出 .png、.svg、pdf 或 SCHBOM 文件。
在导入 BOM 之前,您必须先登录 Digi-Key 帐户;如果您没有登录,导入将无法进行。登录后,单击左侧的“导入 BOM”,完成导入步骤即可导入。同时要确保没有打开多个 BOM 文件。如果遇到了问题,请尝试刷新页面。
单击顶栏“导出”功能,就可以将原理图导出为 PDF 格式。在此过程中,您可以在“导出区域”下拉菜单中选择“活动区域”,这样就可以将 PDF 限制在您所使用工具的区域内;然后从该 PDF 而不是直接从 Scheme-it 打印。您还可以从“偏好”选项卡中选择“适合一页”。如果没有打印出所有的部分,是因为可打印的大小有限制。如果仍有问题,请尝试以多页打印原理图。
您需要使用放大和缩小功能将原理图放大到合适的大小,单击减号旁边那个带正方形的放大镜,就可将原理图放大到正常大小。
在顶部菜单栏选择“插入”,然后选择“图像”,然后输入有效的 URL(.png、.jpg、.jpeg):以便将其链接到原理图。
并不是所有零件的原理图都在 Scheme-it 库中。您可以使用自定义符号选项创建自己的 IC。进入“自定义符号 > 符号基元”,您会看到不同形状的零件基体,以及上/下/左/右引脚。零件基体可拖放至原理图,引脚可拖放至自定义零件基体的相应点上。利用该系统,您几乎可构建所有需要的 IC 原理图符号。如果您找到了所需的原理图符号,但需要它具有更多的 I/O,您仍需要创建自定义符号,因为您无法向从 Scheme-it 库加载的原理图符号添加引脚。
在左侧的原理图符号下,您可以转到开关。选择要使用的开关,如果没有看到想要的开关,则需要制作一个自定义符号(正方形),然后按自己的喜好为开关添加引脚。然后抓住其他部分并拖放导线。
转到原理图符号,单击晶体管,从下拉列表中选择一个。
转到“系统图标 > 系统级器件”,然后在页面的一半位置有一个灯泡,您需要添加引脚。
内部框图可在规格书中找到,请在 DigiKey 网站上搜索零件编号来查看规格书。
在“原理图符号 > 连接器 > 螺纹端子”中;或转到“端口”,将节点创建为单线或多线的连接点。
在“图形符号”下有几个不同箭头的选项。
对于三输入“非与”门,唯一的预制版本是“制造商 > NXP > 汽车 > 逻辑器件”下零件编号为 74HC10PW-Q100 的三输入非与门,但对于信号三输入设备,则需要使用“自定义符号 > 符号基元”创建此符号,然后创建三个引脚和空白框。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的插入并输入链接。该符号将显示在原理图上。
单击该零件,将“导线”拖到下一个零件,然后再次单击。
请确保将引脚直接放在自定义符号上,如果操作正确,引脚会自动与零件匹配。
转到原理图符号,单击“电源”选项卡,或者使用“端口”子选项下的 vrail 符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入链接。符号将出现在原理图上。
AC 和 DC 电压源位于“原理图符号”下,进入“端口”选项,然后向下滚动并选择相应选项。
没有圆圈里带十字的灯符号,也不能用原始符号创建这种灯符号。您可以找到一个有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
复制正在设计的零件,然后打开另一个设计并粘贴。
Scheme-it 没有将 555 定时器加载到库中。您可能需要创建自定义符号,或者使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
很遗憾,在使用针座时,编号会保持倒转状态。无论您旋转还是水平或者垂直翻转,编号都会倒转。
如果您有自定义符号,就可以为其添加引脚,然后单击顶部任务栏上的“插入”按钮,在该自定义符号旁边添加一个文本框,并标注引脚、零件编号以及任何其他有关零件的信息。
在 Scheme-it 中,库没有这种图形。您可以使用自定义符号创建这种图形,或者使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
使用节点在您希望的位置建立连接。转到左侧下拉菜单上的原理图符号。转到端口,然后选择端口节点。将该端口节点拖动至原理图中的任意位置,然后将连接线连接至该端口节点,作为新端点。
您需要先有一些带引脚的零件,将鼠标停在引脚上,绿色方框会突出显示,然后单击并拖动连接线,将其拖至下一个连接点上。
单击连接线,在右边栏上单击“线条属性”选项卡,然后单击“线条样式”下的黑色方框,选择一种颜色。选好颜色后,单击“确定”按钮,原理图中的连接线颜色就会改变。
目前,我们没有四输入逻辑门,您可以使用“自定义符号 > 符号基元”,创建四输入逻辑门。
可以,单击原始连接线并保持按键不动,将其拖动至您希望连接的位置。
按照“原理图符号 > 光电元件 > 灯,白炽灯,Var 1”路径查找。
没有,我们只有普通连接线,可以用短划线或虚线。您可以插入一个文本框,标注为屏蔽线,或者说明导线芯数。
不适用。为此,您可创建一个自定义基元符号。
很遗憾,我们没有为如前大灯或者转向信号等机动车辆零件设计符号。
不可以,您可以保存一个原理图,然后将符号从一个原理图中复制粘贴到另一个原理图中。
转到原理图符号,然后选择“源”。
电位计位于电阻器类别下。电位计列在最后,称为可变器件。
没有,Scheme-it 中没有这类符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
没有创建对角电阻器的方法,只有垂直或者水平放置电阻器。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
在我们的网站上找到该零件,然后在相应的规格书中找到引脚布局。
选择“原理图符号 > 端口 > 端口:输入引脚或者端口:输出引脚”。
Scheme-it 没有这种功能。您需要从“自定义符号 > 符号基元”下拉菜单中手动添加。
您需要选择一个节点,然后将其标注为 0V 端点。
转到原理图符号,然后选择“变压器和扼流圈”。
Scheme-it 中没有电阻计原理图;您可以使用 DMM 符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
我们没有 RGB 符号,您可以使用三个单一的 LED 符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
您可在“原理图符号 > 电机”下找到步进电机符号,但在 Scheme-it 库中没有恰好匹配该配置的步进电机符号,请选择自定义符号来创建。
使用“自定义符号 > 符号基元 > 零件基体:矩形”,并使用“原理图符号 >端口 > 端口:端口,引脚节点”。
Scheme-it 中没有加载 4x4 小键盘符号。为此,您需要创建自定义符号,或者使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
转到“原理图符号”,单击“端口”,然后选择“端口节点”。
搜索螺线管或者转到系统图标,然后选择系统级元件。或者,使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
转到“原理图符号 > 无源器件”(就在“光电元件”栏下)>“电容器”。
没有,您需要创建自定义符号,或者使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
不能,这类零件不能直接用于 PCB 引脚布局。
单击“原理图符号 > 机电产品 > 继电器”。在此,您可以找到继电器。如需要更多的刀数和掷数,您需要创建自己的自定义继电器符号。另一种方法是使用符号的有效 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
我们没有为继电器设置该选项。您可以使用文本框将触头标注为 NO 或者 NC,但是这种触头没有特定符号。您可在画布中创建该符号,然后导入新继电器图像。
转到原理图符号,然后选择“二极管”。
选择零件,然后将鼠标悬停在引脚上,此时绿色方框亮起,然后选择方框并将连接线拖至下一个连接。
不可以,您只可以保存一个原理图,然后将符号从一个原理图中复制粘贴到另一个原理图中。程序没有“自动保存”功能,因此,如果您不保存项目,我们就无法将其找回。
您需要创建自定义符号,然后为其添加引脚,建立连接。
您只能向属于自定义符号的零件添加引脚。选择“原理图符号”,然后进入“端口”,使其与元件水平匹配,看起来连接在一起。
您可以使用自定义符号,然后为该零件添加引脚,或者使用有效的符号 URL,然后单击顶部菜单栏上的“插入”按钮并输入该链接。符号就会出现在原理图上。
Scheme-it 中没有列出欧姆符号。您可以通过插入 URL 在您项目中插入一个。在顶部菜单栏上选择“插入”,再选择“图像”并将复制粘贴该链接,然后该图像就会在您的项目中显示。
转到“自定义符号 > 符号基元”,然后选择零件基体和该零件所需的引脚。
将电阻器对接放置,它们就会自动连接在一起。如果要将这两个电阻器分开,您可将鼠标悬停在其中一个电阻器的端部,此时会弹出一个绿色方框。单击该绿色方框,将其拖动至另一个电阻器的连接处。
大多数特定 IC 在 Scheme-It 中没有可拖放到原理图上的单独图标。不过,您可利用定制符号系统构建自己的 IC。进入“定制符号 > 符号基元”,您会看到不同形状的零件基体,以及上/下/左/右引脚。零件基体可拖放至原理图中,引脚可拖放至定制零件基体的相应点上。利用该系统,您几乎可构建所有需要的 IC 原理图符号。
要标注连接线时,您需要从顶部任务栏中插入文本框。您可以插入多个文本框,为您的连接线或者元件做多个标注。您也可在“图形符号”的右下方,在基本形状下选择一个标签。该标签与文本框的属性相同。
单击文本框或符号,屏幕右上方就会出现“字体属性”。“基本样式”下有字体大小选项,即标有“Tt 和 tT”的方框。每次单击“Tt”都会使字体变小,而每次单击“tT”则会使字体变大。
用鼠标右键单击零件并选择旋转,或单击零件并单击键盘上的“R”按钮,零件就会旋转。如您需要多次旋转零件,则重复多次该操作。备注:自定义符号没有该功能。
单击“插入”,选择“文本框”,然后在零件上方添加数值。或者进入右侧的“属性”选项卡,然后输入数值。进行上述操作前,确保先单击零件。
单击您想定义的符号。然后,单击右侧边栏上的“零件属性”。在零件属性下,您可输入零件名称和数值。确保选择靠近数值或者名称的文本框,否则文本框不会在原理图中显示。
您可以创建自定义符号,并拖放连接线作为连接点;您也可以发挥创意,用节点和端口作为连接点,创建自定义线路图。你们无法让线条悬空,线条需要与零件连接。
没有,线条必须连接起始和终止两个点,您可以使用端口或节点来尝试延长线条的长度。
我们不会通过 Scheme-it 提供任何设计服务。
Scheme-It 使用免费,客户可无偿使用。Scheme-It 不需要任何“许可”,您可利用该软件进行原理图、流程图或图表设计,并可用于您的业务或任何项目所需的任何其它事项,而不必担心任何法律问题。只要您不试图出售您的 Scheme-it 权限,就可以放心的使用。
不可以,所有升级都是内部完成。
这可能是由于软件在维护。保存您的项目,然后重启该程序。
您可改变连接线的颜色,但不可改变连接的颜色。
选定零件后,右侧会出现零件属性选项卡。在零件属性中,您能为该零件添加数值和名称。
进入“原理图符号”选择“端口”,然后选择“端口节点”就能解决该问题。这样,您就能只连接节点,而不是零件。
不能,您只能将线条改为一种颜色。不过,您也可以指定一个节点或交叉点,然后为往返于该点的线条分别着色。您不能为电线连接着色,不能改变零件或者端口的颜色。单击连接线可更其颜色:单击连接线,打开右侧边的“线条属性”,然后单击“线条样式”右侧的黑框。该操作会打开颜色选项。单击您想要连接线更改的目标颜色,然后单击“确定”。
不能,只有将连接线与零件连接,才能在原理图上画出线条,不能随意绘制。您只能擦除整条连接线而不是其中某一段,或者您可以将端口作为连接线的起点和终点。
您不能只画线条,您只能画连接引脚的连接线。不过,您可以将线条属性更改为由短划线、实线或虚线。
复制您想要的内容,再单击页面 1 底部的“+”号,然后在页面 2 中粘贴。
Scheme-it 没有该功能。
单击并拖动零件,使其突出显示。然后,您可以单击并拖动突出显示的元件。
一旦您创建了线条,右侧就会显示线条属性选项卡。您可将线条样式改变为短划线、实线或虚线。
您需要选中整个组,然后单击右侧的“组”。
右击零件,进入“编辑属性”,在此您可为零件命名或者添加数值。
您只能擦除整条连接线而不是其中某一段,或者您可以将端口作为连接线的起点和终点。
单击端口,右侧将显示零件属性选项卡,然后为其命名并添加数值。
尝试单击“撤销”按钮,按 control + Z 键,或者缩小整个页面。
不可以,您需要删除元件,重新绘制原理图。
单击零件,右侧将显示零件属性;您可以在此更改名称。
导出原理图之后,您可选择另存为 PDF 格式。保存时,尝试不同规格的纸张,并查看原理图是否正常显示。此外,还存在大小限制,因此您可能需要把原理图拆分为多页。确保同时选择了活动区域,以获得整个原理图。导出时,还必须查看属性选项卡,以确保页边距正确。如果只想导出部分原理图,可以通过为原理图上添加页面来拆分 PDF 文件。
您能改变线条的颜色,但不能改变零件的颜色。
您可以单击出现的零件编号。单击后,标签周围会出现一个绿色方框,然后拖动零件,将其移动至您想要的位置。
您可以使用电阻器符号和一个文本框来标注电阻值,也可以选择电阻器,然后在右侧选择“属性”选项卡。然后,从该选项卡输入数值和零件名称。
您需要使用自定义符号,并根据自己的需要在原理图上标注零件。您可从顶部任务栏单击“插入”,在文本框中进行标注。
您不能直接从原理图中复制和粘贴。不过,您可以将原理图导出为 PDF 格式,然后从 PDF 文件中将电路图复制并粘贴到 Microsoft Word 中。
您不能从 Scheme-it 中直接复制并粘贴。不过,如果一个有效 URL 中包含待复制内容的链接,如 .png、.jpg 或 .jpeg,您就可以使用“插入”功能并复制链接。
单击并进行连接,然后绕过对象再次单击。然后绕至另一侧,再次单击。只要没有将连接线连接在两点之间,就可以单击连接线并将其拖动至任何位置,使其绕过对象。
您需要创建一个自定义符号,以实现零件合二为一。另一种方法是在画布中创建,然后插入原理图。
网站可能正在维护,请重新启动设计工具,或发送电子邮件至 webmaster@digikey.com。