使用条款与订购条件

版本 1.5 | 版本 1.6

得捷电子网站使用条款与订购条件

最新修订日期

2015 年 11 月 5 日

得捷电子(上海)有限公司(简称“得捷电子”)运营网站www.digikey.com.cn (“本网站”),以向中国用户提供对得捷电子所供应产品(简称“产品”)相关信息的在线访问,并促成产品订购交易(简称“服务”)。

当您使用本网站,则表示您同意本文所阐明的每一项条款与条件(简称“使用条款”)。您订购产品,则表示您同意下面陈述的使用条款以及订购条件。这些使用条款及订购条件统称“本协议”。

1. 网站访问。在得捷电子网站下订单或使用本网站时,不要求进行用户注册。但为使用方便,本网站将在一定时间内保存您未完成或已完成的订单内容,以便您能继续完成订单或再次访问已完成的订单。订单信息通过一对订单存取号和订单存取密码来保护和进入。您也可以在网站上注册成为注册用户并获得一组用户名和密码。注册用户可以把客户资料储存在网站上以方便下订单。

您的用户名和密码、订单存取号和订单存取密码称为或包含“用户识别信息”。您应负责维护您的用户识别信息的保密性并限制第三方使用/访问您的计算机,您同意用户识别信息仅供您和您授权的代表使用;而且,对于以您的用户识别信息登录网站后所从事的一切活动,均由您自行承担全部责任。我们极力建议您在网站访问结束后注销网站并关闭浏览器窗口,以免未经授权者盗用您的用户识别信息。如果您认为自己的用户识别信息已丢失或被盗用,或者认为有人企图未经授权使用您的用户识别信息,请立即通过shanghai@digikey.com 联系得捷电子。切记,任何因特网网站都无法百分之百保证其使用安全性。因此,尽管得捷电子将尽最大努力保护网站使用者的个人信息及隐私权,但您使用本网站传输或存储个人辨识信息而引发的一切风险均由您个人承担。

请阅读我们的隐私声明以了解我们的隐私政策、网站安全及相关规定。该声明适用于您对本网站的访问。

2. 知识产权。服务、网站内容以及您在本网站上看到、听到或以其它方式获知的全部信息和/或内容(简称“网站内容”)均受中国与国际版权法、商标法和其它法律的保护,并属于得捷电子或其合伙人、附属公司、撰稿人或第三方所有。

得捷电子准许您使用本网站、服务和网站内容,并且下载、打印和存储您所选择的部分网站内容。此类许可仅供您个人使用并具有非专有和非转让性质,且受以下前提限制:(1) 此类网站内容的副本仅供由您本人拥有的企业内部使用或您个人使用,且不得用于商业目的; (2) 如果您是得捷电子的竞争对手、商业数据采编商或者其他商业用户,则禁止您在任何网络计算机上复制或公布此网站内容,或者借任何媒体来传输、分发、发布或广播此网站内容;而且 (3) 禁止您以任何方式来修改或改动此网站内容,或者删除或任何版权或商标权通告。此许可并未将上述下载的网站内容或资料所含的任何权利、所有权或利益转让给您。得捷电子对您从本网站所下载的一切网站内容均保留全部所有权并享有全部知识产权,同时仅给予您有限许可,以便您在符合前述前提限制的前提下使用网站内容。任何未经明确授权的使用都会终止本网站所授予您的权限或许可。

未经商标拥有者明确的书面许可,任何人均不得使用本网站上的任何标记或徽标,除非得到适用法律的允许。

禁止竞争对手和第三方采编商在任何其它网站或网页上采用镜像、撷取或框架方式使用本网站主页或任何其它网页内容。未经书面许可,禁止竞争对手和第三方采编商采用“深度链接”方式与本网站链接,即饶过主页连接至在本网站或者链接至本网站任何其它部分。此项禁止条款并不限制个人的非商业活动。

3. 保修免责声明。对于得捷电子向您销售的产品,得捷电子同意在销售时、在可转让的范围内向您转让得捷电子从制造商处获得的任何保修。购买产品前,可通过联系得捷电子获取此类制造商保修的副本。得捷电子及其关联公司对任何产品或者本网站、服务或网站内容均不提供明示或暗示的保证或陈述。得捷电子明确否认一切明示的、暗示的、法定的或任何其它形式的保证,其中包括但不限于对产品、本网站、服务或网站内容的适销性、特定目的适合性以及无侵权性的任何暗示保证。对于本网站的运转功能或服务是否无间断,是否准时、安全或无差错,以及本网站或其服务中的缺陷是否将得到纠正,得捷电子不作任何保证。对于网站内容是否准确或完整,以及网站内容中的错误是否将得到纠正,得捷电子不作任何保证。产品根据“原样供应”原则销售。本网站、服务以及网站内容“按原样”并根据“原样供应”原则提供。

您的责任和得捷电子对于缺陷产品或不合格产品的补救措施均应参照本协议承担或进行。

4. 补充免责声明。下述声明对以上第 3条保修免责声明不产生任何限制。

a. 禁止用作关键元件。得捷电子销售的产品未授权用于某些应用,包括但不限于生命安全、生命维持、手术、人体移植、原子能或航空方面的应用,或用于单个元件的故障可能造成财产损失、人身伤害或死亡的任何领域,除非产品制造商或其授权人员签署了专门管理此类用途的协议。您同意得捷电子及产品制造商不承担未经授权应用中造成的任何损害、费用和开支,包括但不限于因使用产品造成的与任何诉讼或诉讼威胁相关的律师费和开支。

b. 技术帮助和应用工程服务。得捷电子提供技术帮助和应用工程服务,目的仅仅是为了方便得捷电子的客户。得捷电子的技术帮助和应用工程服务人员力求为您提供产品相关的有用信息。得捷电子并不保证我们所提供的任何信息或建议的准确性、完整性或正确性;而且,对于所提供的任何信息或建议,不管您是否依赖此类信息或建议,得捷电子均不对之承担任何关联责任或义务。对得捷电子技术帮助和应用工程服务人员所提供的任何信息或建议进行分析并确认其正确性纯属您的单方责任,而且您对该等信息或建议的任何依赖亦纯属您的单方风险和意愿。 在不限制前述条款通用性的情况下,关于零件的任何推荐替代品或者对照检索信息仅作为一种建议提供,Digi-Key 不保证此类信息或者建议的准确性、完整性或者正确性。

c. 对错误或不准确内容的纠正。网站内容可能会有排印上的错误或者其它错误或误差,并有可能不完整或者不是最新信息。因此,得捷电子保留权利对任何错误、不准确或遗漏内容加以纠正,并有权随时对网站内容加以修改或更新,而不必事先通知。得捷电子不承担因此产生的任何责任与义务,同时,得捷电子并不保证任何错误、不准确或遗漏内容将得到纠正。

d. 第三方链接。对第三方网站或信息的超文本链接并不构成或暗示得捷电子对第三方、第三方网站或其所含信息的认可、保证或推荐,除非本网站上有明文声明。您确认并同意:得捷电子对此类网站的可用性概不承担任何责任;而且,对于任何此类网站或其所含内容,得捷电子概不给予认可或保证,且不承担任何责任和义务。对于您与任何其它网站之间的互动或通信,您需自行作出决定并承担责任。

e. 网站使用方面的地理限制。与大多数因特网站点一样,使用者可从全球各地登入本网站。然而,并非所有得捷电子产品或服务都向所有人或者所有地理位置提供。得捷电子有权限制向任何人、任何地理区域或管辖区提供产品及服务,并有权限制所提供任何产品及服务的数量。您同意遵循有关技术数据传输、内容可接受性以及网上行为守则的适用法律和地方规定。

f. 颜色显示。得捷电子努力准确显示本网站陈列产品的颜色。然而,由于您所看到的产品颜色显示取决于多种因素(其中包括您的显示器或打印机),得捷电子无法保证您所看到的产品颜色显示与产品的实际颜色相符。

g. 侵权免责声明。产品可能受到第三方专利、商标、版权、设计和其它权利的限制。您同意,除非明文声明,任何情况下得捷电子不会亦无理由对产品可能侵犯此类权利的情况知情。得捷电子在任何情况下都不对侵犯此类权利造成的任何索赔承担责任。如果订单包括软件或其它知识产权,此类软件或其它知识产权将在版权和用户许可的约束下由得捷电子向您提供,其条款与条件将在此类软件或其它知识产权所随附的许可协议中予以阐明。对于在此类许可协议未明确允许的情况下,以任何方式或为任何目的使用任何软件或其它知识产权,本文的任何内容都不构成任何相关授权或许可。

5. 责任限制。除非因得捷电子故意或重大过失造成,得捷电子在任何情况下概不负责您或任何第三方任何因以下原因所引发(或关联)的任何直接的、间接的、偶发的、特定的、相因而生的、惩罚性或惩戒性的损失(包含但不限于利润损失、存款损失或商机损失):(I) 得捷电子已经或将要提供的任何产品或服务,或对这些产品或服务的使用或无法使用,(II) 对本网站、服务或网站内容的使用或无法使用,(III) 通过本网站或借助于本网站所进行的任何交易,(IV) 由本网站、服务和(或)网站内容的错误、遗漏或不准确所引起的任何索赔,(V) 未经授权获取或篡改您的传输内容或数据,(VI) 本网站或服务中来自任何第三方的声明或行为,或者 (VII) 与产品、本网站、服务或网站内容有关的任何其它事宜。即使得捷电子已被告知存在此类损害可能亦是如此。按照前文所述,即使您向得捷电子索赔,在任何情况下得捷电子对产品的赔偿责任都不超过产品的购买价格,而不管此类赔偿责任(无论在合同、侵权行为、保修或其它方面)主张的法理如何。

如果您对本网站、服务、网站内容或使用条款不满意,停止使用本网站是您唯一和全部可采取的补救措施。

就产品或服务对得捷电子提出任何的数量异议或产品异议必须在下文订购条件中约定的期限内提出。未在该等期限内向得捷电子提出书面数量异议或产品异议的,应视为您对产品的数量和质量无任何异议。

6. 免受损保护。您明白并同意,您对产品的使用或无法使用、您对得捷电子技术帮助和应用工程服务人员所提供的任何信息和建议的依赖,以及您在本网站上的使用活动纯属您个人的责任。您同意使得捷电子及其合资企业、商业合伙人、许可方、员工、代理人以及与服务有关的第三方信息提供商免于赔偿,保护并防止对之产生任何损害,包括:起因于您对产品、本网站、服务或网站内容的使用、误用或无法使用,您对得捷电子技术帮助和应用工程服务人员所提供的任何信息和建议的依赖,或您对本协议的任何违约行为而导致的一切索赔、损失、开支、损害和费用(包括但不限于任何直接的、偶发的、相因而生的、惩戒性的和间接的损害),以及合理的律师费。

7. 用户守则。您同意,您将不作出有损于本网站安全保障、致使其它用户无法使用本网站或以其它方式对本网站或网站内容造成损害的任何行为。除非得捷电子另行授权,您同意,不对网站内容进行增删或改动。您同意,在使用本网站时,您将不以任何方式对第三方权益造成干扰。

8. 由用户提供的信息。如果您在本网站上提供或登载任何信息或资料,您必须向我们保证您有法定权利登载此类资料,且您登载该等资料不会违反法律或者侵犯任何个人或实体的权利。您声明并保证(1)您对所提供资料拥有所有权或以其它方式对相关权利拥有控制权;(2)您提供的资料是准确的;(3)对您所提供资料的使用不违反本协议并不会对任何个人和实体造成伤害;并且(4)您声明并保证您将对因您所登载资料引起的对本网站的损害进行赔偿。我们有权(但无义务)监控和编辑或清除任何活动或资料,并且,我们对您或任何第三方所提供的资料不承担责任。您在本网站上登载资料时,便已给予得捷电子在全球使用、分发、展示此类资料以及编制此类资料的衍生著作,并以任何方式将此类资料的全部或部分内容用于任何或所有媒体的权利,该等权利不受任何限制且得捷电子不对您负有任何责任;而且,该等权利具有免除著作权费用、不可撤销和永久许可的性质。

9. 不可抗力因素。对于因超出其合理控制能力外原因造成的延迟交付或未能履行义务,得捷电子不承担任何责任,该等原因包括但不限于产品分配、材料短缺、劳资纠纷、运输延期、意外环境、天灾、其他方的作为或不作为、当局或军事当局的作为或不作为、政府拖延、火灾、罢工、水灾、恶劣的天气条件、计算机中断、恐怖主义、流行病、检疫限制、骚乱或战争。得捷电子的交付或履约时间将根据此类事件延期而延长,或者得捷电子可选择根据本协议约定通知您后取消任意订单或其剩余部分。

10. 一般条款。此协议构成协议各方就本文所述事宜达成的全部协议。若得捷电子对某一违约或不履行本协议的行为不予追究,不应视为其对此前或此后任何违约或不履行本协议的行为不追究。若本协议的任何部分被裁决为无效或不可强制履行,本协议的任何其它条款将不受影响,并将保持其全部效力和有效性。对于有关本协议、得捷电子隐私权声明或者您对本网站、服务或网站内容使用的任何及一切争议(统称为“争议”),都将依据中国法律加以解释并受该法律的制约,但不包括其中冲突法规则。您同意,一切争议都应提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。未经得捷电子的事先书面同意,法律实施、合并或其它行为均不得转移本协议约定的任何权利、职责、协议或义务。本协议项下的义务、权利、条款与条件将仅仅适用于本协议当事人及其各自的授权继任者和委托人的利益。

11. 协议修改。得捷电子可经您的明确同意修改本协议。获取您对此类修改的明确同意的方式包括但不限于通过“点击”方式修正本协议,即在您登录本网站使用需要用户识别信息的某些服务时,将向您提供本协议修改提示并征求您的同意。如果得捷电子至少提前七 (7) 天向您提供书面通知,得捷电子也可不经您的明确同意而修改本协议。提供此通知的方式包括但不限于得捷电子在网站主页上提供一个突出和明显的超链接,指向明确阐述此类经修改的网页。要成为本网站上某特定功能的注册用户,作为注册流程的一部分,默认情况下您选择通过接收电子邮件向您通知对本协议和/或其它得捷电子政策(例如,隐私声明)的;您可以选择不接收这些电子邮件,通过选择退出此默认设置,从而免除得捷电子向您提供此类通知的任何需要。即使本协议存在相反条款,为符合适用法律之目的,得捷电子可在不通知您的情况下修改本协议,且该等修改无需通知即对您与得捷电子产生约束力。除本条中另行阐明,本协议的任何修正必须为书面形式,且经您与得捷电子授权代表的签署方可生效。

12. 弃权。

如果您违反本协议而得捷电子尚未采取行动,得捷电子仍将有权在您违反本协议的任何情况下行使得捷电子应有的权利和采取补救措施。

就侵犯版权行为提出索赔的通告和程序关于或与本网站相关的版权侵权索赔,请向以下地址发出书面通知。

注意:以下信息仅用于通知下列服务提供商您受版权保护的材料可能已经遭到了侵权。所有其他质询,例如有关技术协助的请求、垃圾邮件报告以及隐私报告,将不会通过此程序予以回复。

收件人:得捷电子(上海)有限公司

收件地址:上海市中山西路1055号SOHO中山广场A座504室

电话号码:(021)52429399

传真号码:(021)53429269

电子邮件地址shanghai@digikey.com

通知必须包含以下内容:

  1. 质疑其专有权受到侵权的版权所有者或其授权代理人的手写签名或电子签名;
  2. 申诉受到侵权的受版权保护作品,若同一通知包含多部受版权保护作品,则需要具代表性的该等作品的列表;
  3. 申诉受到侵权,或遭受侵权行为导致其删除或无法访问的用户识别信息资料,前述信息量应足以令服务提供商能够找到该等用户识别信息资料;
  4. 足以令服务提供商联系到申诉方的信息量,例如可联系到申诉方的地址、电话号码、电子邮件地址(如果适用);
  5. 申诉方认为受版权保护作品在未获得版权所有者、其代理或法律授权的情况下被使用的声明;以及
  6. 关于通知的信息准确无误,申诉方为版权所有者或已获得版权所有者授权以代表其质疑其版权受到侵害的声明。

接收到包含以上 1 到 6 条所述信息的书面通知后,得捷电子可选择是否与申诉方联系、删除或禁用对被申诉的用户识别信息的访问或采取其他措施。

订购条件

向得捷电子所下的全部订单都将受本协议条款(包括下列订购条件在内)的约束。得捷电子在此明确拒绝订购者对任何其它文件进行任何擅自。仅当本协议条款得到执行时,违反本协议条款所下的订单才会被接受。

1. 确定订单是否有效及是否可受理。当您下订单时,我们将在处理订单之前核实您的付款方式和/或交货地址。本网站展示的商品和价格等信息仅仅是要约邀请,无论付款与否,您通过本网站所下的订单即为您购买本公司产品的要约。得捷电子可能受理您的订单,处理付款并将该产品运送给您;也有可能出于任何原因而谢绝您的订单或订单的任何部分。在产品发货之前,不应认为得捷电子已同意受理任何订单。如果我们谢绝您的订单,我们将设法按照您在订单中所提供的电子邮件地址或其它联系信息发函通知您。得捷电子不为谢绝订单而承担任何责任。如果得捷电子谢绝订单,而我们已从您的信用卡或借记卡中收取订购费用,得捷电子将退还所收取的费用。只有当我们通知您我们已将该商品发出时,我们对您合同申请的批准与接受才成立。任何订单所提供的发货或交付日期都只是估计日期,并不表示确定的或保证的交付日期。

2. 数量限制。得捷电子可能会出于任何原因而对任何订单的可购数量加以限制或取消,并有可能随时任何特别供货的供应量或期限。得捷电子可对任何订单或订单中的任何订购内容加以拒绝。

3. 电子通信。您通过本网站下订单时,将要求您提供一个有效的电子邮件地址,以便我们就以下事宜与您通信:说明您的订单现状,提供有关待发缺货产品的发货情况,说明不可抗力情况的发生,并向您传送与订单有关的其它通知函、产品情况披露或进行其它有关您订单的通信。您同意,若您未提供有效的电子邮件地址或者由于服务器出错或者因您选择退出电子邮件通知服务等非因得捷电子产生的原因而导致您遭受任何损害或者未收到任何信息,得捷电子对此概不承担任何责任。我们以电子邮件方式向您发出信息或者在本网站上发出相关通知时,即视为您已收到所有协议、声明、披露和其他信息。

4. 有关货币的信息。本网站专为中华人民共和国 (PRC) 设计,并且仅适用于以人民币(RMB)订购的订单。目前,得捷电子仅接受交货地址位于中华人民共和国境内(为本网站使用目的,此处不包括香港、台湾及澳门)的订单。对于交货地址位于前述范围外的订单,请使用 www.digikey.com特定于某个国家/地区的相应网站

5. 定价与产品信息。

得捷电子尽一切合理努力来提供最新的和准确的产品及产品价格信息,但并不对货币或者此类信息的准确性作任何保证。产品的有关信息可随时变动,恕不事先通知。在得捷电子同意受理您的订单之前,产品价格可能会随时变动。若产品价格在您下订单至得捷电子受理您的订单的时间范围内发生变动,或得捷电子在任何情况下发现产品介绍或其供货情况信息中存在重大错误,而且此类错误会影响您的待发货订单,或者发现定价错误,我们会通知您此类更正;届时您可选择接受经过更正或调整的产品介绍、供货情况或定价,也可取消订单。若您接到我们的通知后10个工作日内仍未作出选择,则我们将视为您已取消订单。如果您取消订单,而我们已从您的信用卡或借记卡中收取订购费用,得捷电子将退还所收取的费用。

6. 付款。得捷电子接受的付款方式有直接电汇或网上付款。您可以通过电子邮件向得捷电子发送订单,在收到得捷电子接受订单的确认邮件后电汇付款。您也可以在本网站上直接下订单并同时网上付款。

7. 最小订单金额、送货及运费。除非本网站另行说明,我们将就已接受的订单自行负担运费并将产品送货至交货地址。请您清楚准确地填写收货人的真实姓名、交货地址及联系方式。因如下情况造成订单延迟或无法配送等,得捷电子将不承担责任,如产生由此造成的重复配送所产生的费用及相关的后果均由您承担:

1)您提供错误信息和不详细的地址;

2)货物送达无人签收。

得捷电子接受的最小订单金额为人民币500元,得捷电子谢绝金额小于人民币500元的订单。得捷电子向其位于美国的总公司进口产品,再将产品通过本网站销售给您。产品从位于美国明尼苏达州Thief River Falls的配送中心发出,由得捷电子办理完毕相关进口手续后,交由快递送至您的交货地址。

8. 增值税及增值税发票。 www.digikey.com.cn网站标明的价格是含增值税的价格。得捷电子在产品装运日后14日内以快递或邮寄方式向您寄送增值税发票。应您要求,得捷电子可以出具增值税专用发票或增值税普通发票。如要求出具可增值税专用发票,您需要在下订单时向得捷电子提供准确的税务登记号、公司名称和相应银行账号。您同意,若得捷电子向您出具的增值税发票在寄送过程中丢失的,应得捷电子要求,您应当配合得捷电子就该等发票向税务局进行报失工作,否则得捷电子有权不再就产品向您出具增值税发票。

9. 逾期付款。您同意,若您逾期付款,则得捷电子有权向您每日收取应付款项1‰的滞纳金。此外,您还应支付得捷电子因向您收取逾期付款所产生的全部费用,包括所有诉讼费、托收费和律师费。

10. 脱销。如果您订的货物暂时没有现货,或数量不能满足您的要求,您可以选择接受迟延发货、分批发货或针对缺少货物部分取消订单。若您选择接受迟延发货或分批发货的,当您同意迟延发货或分批发货的时间到期后亦未能发货,缺货订单内项目将会被取消。

11. 货运损坏。如果您收到的货物在运送过程中受到损坏,您应拒收或原封不动地保存货运包装箱、包装材料和零件,这十分重要。请马上与得捷电子客户服务代表联系,以便提出索赔要求。若货物未损坏或未发生质量不合格而您拒收产品,得捷电子有权在您已支付的款项中扣留,或要求您支付产品价格的30%作为对得捷电子损失的补偿,并不再向您运送任何产品。

12. 风险和所有权。货品损坏或灭失的风险将在货品从得捷电子承运人处卸载到您指定的送货地址时转移给您。货品的所有权在得捷电子向您交付产品或得捷电子已完全收到(以现金或可兑现的资金形式)您于无论任何帐户中应付给得捷电子的全部金额中的较晚时点转移给您。

若您在所有权转移给您前已收到产品,则您必须作为得捷电子的受托人在信托基础上保有产品。如果在账期到期日之前未收到全部付款,或者您通过了清算的决议或某个法院发出清算命令,或于您的任何资产或业务上已任命了接管人或者对您实施了强制执行或扣押,则得捷电子有权不经事先通知而重新占有该货品并为此目的进入您占有或拥有的任何物业。

13. 有限保证。

14. 退货、换货或补货。在出现交货短少时,您可以提出数量异议,并申请办理补货、退货手续;如果出现产品型号不符和产品有质量缺陷时,您可以提出产品异议,以申请办理退货、换货手续。其中,数量异议及针对产品型号不符的产品异议应在您收到产品之日后14天内提出,针对产品质量问题的产品异议则应在您收到产品之日起30天内提出,未在该等期限内向得捷电子提出书面数量异议或产品异议的,应视为您对产品的数量和质量无任何异议。关于得捷电子为您重新运送的货品,前述期限应自您收到该等货品时重新计算。

请参照如下退换货政策并了解得捷电子关于退货、换货的详细安排。

退换货政策

15. Chip Outpost产品。得捷电子 在本网站或其他网站上指定为 Chip Outpost的产品(“Chip Outpost 产品”),为一种特殊产品,即过剩库存产品。 Chip Outpost 产品包括但不限于直接由供应商提供的,或者作为自特许经销商处退回的部分供应商授权渠道供货的过剩电子元件。得捷电子 认为 Chip Outpost产品 品质良好,但可能存在一定瑕疵,包括但不限于较久以前的生产日期,或可能已被制造商停产和/或淘汰。 Chip Outpost 产品数量有限,若本网站上显示其数量不足,你不可依据本协议第10条针对Chip Outpost产品选择迟延发货或分批发货。制造商保修条款不适用于 Chip Outpost 产品。所有Chip Outpost 产品一旦售出概不退货。您购买Chip Outpost产品即意味您了解该等产品由得捷电子 基于不可撤销/不可退款的原则而获得;因此,除非发生本协议第5条约定情况,您就Chip Outpost产品所下订单在任何情况下均不可撤销,您购买的Chip Outpost产品在任何情况下均为不可退货、换货及退款,但“Chip Outpost 有限保证产品”中另有约定的除外(见下文第 16 条)。

16. Chip Outpost 的有限保修。 本有限保修仅适用于 Digi-Key 在本网站或其它网站上指定为 Chip Outpost(“Chip Outpost 产品")的产品。 如果您选择购买任何 Chip Outpost 产品,Digi-Key 将单独向从 Digi-Key 购买 Chip Outpost 产品的原始购买者保证,Chip Outpost 产品从该 Chip Outpost 产品最初的发票开具之日起三 (3) 年内不会出现材质和工艺缺陷(“Chip Outpost 有限保修期”)。 本有限保修不适用于以下任何产品:(1) 被滥用、误用(包括但不限于静电放电)、疏忽、遭受意外或经过修改的产品;(2) 未经测试的产品;(3) 曾安装于不合适的安装环境中的产品;(4) 曾用于非设计用途的产品;(5) 曾遭受火灾、洪水、风力、雷击或类似情况损坏的产品。

a. 有限保证的执行。当符合要求的Chip Outpost产品在上述五(5)年内发生材质和工艺缺陷时,您可以选择执行其附带的供应商保修,也可要求得捷电子依照本条约定执行有限保证。您同意,若您已执行其附带的供应商保修,无论其为修缮、换货或退款,则得捷电子不对该等保修的结果负责,其对Chip Outpost产品的有限保证也随之停止。若您选择向得捷电子主张权利,且得捷电子确认其已违反该等有限保证,则作为您唯一将得到的救济,得捷电子将立即据其判断选择:(1)更换任何不符合该等有限保证的Chip Outpost产品,或(2)就您对该等有缺陷的Chip Outpost产品的购买价款进行退款;然而您获得该等救济的前提条件是您在Chip Outpost有限保证期内,按照得捷电子的退换货政策中规定的程序和要求退回Chip Outpost产品。

b. 第三方测试。得捷电子保留委托独立的第三方对据称有缺陷的 Chip Outpost 产品进行检测的权利,以确定其是否确实存在此缺陷以及是否出现第16条约定的除外情况。第三方检测费用的承担根据检测结果确定。如果测试结果Chip Outpost 产品确实存在所称缺陷且不存在除外情况,由得捷电子 承担检测费用;否则一概由您承担检测费用。独立第三方的检测结果对您和得捷电子为最终结论且具决定性,并对双方均产生约束力。

c. 所有其它保证的免责声明。除非本协议第 16 条另有规定,(1) 得捷电子及其关联公司对任何 Chip Outpost产品均不做任何明确或暗示的保证或陈述。(2) 得捷电子明确否认一切明示的、暗示的、法定的或任何其它形式的保证,其中包括但不限于对 Chip Outpost产品的适销性、特定目的适合性以及无侵权性的任何暗示保证。在不影响前款一般性原则的前提下:

(1) 技术帮助和应用工程服务。得捷电子提供技术帮助和应用工程服务,但仅仅是为了方便得捷电子的客户。得捷电子的技术帮助和应用工程服务人员力求为客户提供有用的 Chip Outpost 产品信息。得捷电子并不保证所提供任何信息或建议的准确性、完整性或正确性;而且对于所提供的任何信息或建议,不管您是否依赖此类信息或建议,得捷电子均不承担与之关联的任何责任或义务。对得捷电子 技术帮助和应用工程服务人员所提供的任何信息或建议进行分析并确认其正确性纯属您的单方责任,而且您对该等信息或建议的任何依赖亦纯属您的单方风险和意愿。 在不限制前述条款通用性的情况下,关于零件的任何推荐替代品或者对照检索信息仅作为一种建议提供,Digi-Key 不保证此类信息或者建议的准确性、完整性或者正确性。

(2) 无其他担保。除非由得捷电子授权人员以书面形式提供额外保证,得捷电子的员工或代理或任何其它方均就Chip Outpost产品无权作出除本协议第 16 条规定之外的任何保证。

d. 有限责任。除非因得捷电子故意或重大过失造成,对于任何因Chip Outpost产品引起的或与其有关的任何直接的、间接的、偶发的、特别的、相因而生的、惩罚性或惩戒性的损失(包含但不限于利润损失、存款损失或商机损失),得捷电子在任何情况下对您或对任何第三方均不承担赔偿责任;即使得捷电子 已被告知该等损害存在的可能性亦是如此。在符合前文约定的前提下,在任何情况下得捷电子对Chip Outpost 产品的赔偿责任都不应超过其购买价格,无论该等赔偿责任在合同法、侵权法、担保法或其它法律中作何规定。您知晓,应为Chip Outpost产品支付的价款部分基于该等限制,且您进一步同意,该等限制仍然适用于所有有限救济,即使将有损其实质性目的。

e. 争议解决和诉讼限制。任何因 Chip Outpost 产品引起的或与本协议有关的任何争执或索赔(“争议”)都将受中国法律管辖并依据其加以解释,但不包括其中的冲突法规则。您同意,任何争议都应提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

17. 本协议对Chip Outpost产品的适用性。 除非另有说明,本协议条款均适用于Chip Outpost产品。若本协议其他条款与本协议第15至17条约定有冲突,则应以本协议第15至17条为准。

18. 商业客户。得捷电子是一家商业客户的供应商。得捷电子提供的目录和任何函件以及其他产品手册旨在供商业客户而不是消费者所用。通过订购行为,客户即表明其确认系出于业务之目的而非以消费者身份购买和使用供应品。

19. 符合法律和对产品销售之限制。您应当遵守所有本使用条款和订购条件、合同、法律和法规中有关产品及其购买、销售、标签和贮存的规定和要求,并应赔偿得捷电子因您履行本条项下的义务不符规定所引起的得捷电子所承担的或遭受的所有损失、损害、诉讼、索赔、行政处罚、费用(包括合理的律师费)、要求和支出。

您不得依据任何合同,在中国大陆地区以外的地方,或从或向任何您认识的人或有理由相信该人购买产品将用于在中国大陆地区外销售,售卖产品或提出售卖产品或取得售卖产品的订单。

© 2015,得捷电子(上海)有限公司保留所有权利。

不明白的问题或其它信息。如果您对本协议有任何不明白的问题或者希望获得其它信息,请发电子邮件至shanghai@digikey.com

最新修订日期

2015 年 11 月 5 日

版本 1.5 | 版本 1.6